카메라 색상 보정
정밀한 이미지 처리를 위한 최적화된 색상 정확도
이미지의 색상 정보는 많은 산업 분야, 특히 의학 분야에서 매우 중요합니다. 병리학, 안과, 피부과 등에서 진단을 위해 의사는 재현 가능하고 표준화된 색상 정보가 필요합니다. 적절한 조명 설정 없이도 카메라를 몇 초 만에 최상의 색상 정확도로 보정하는 방법을 설명합니다.
Basler 카메라의 색상 보정
이 백서에서는 Basler 컬러 카메라 보정의 중요성과 단계별 보정 과정을 설명합니다.
색상은 무엇을 의미하며 어떤 색상 시스템이 있습니까?
RGB 색상 공간의 장점은 무엇입니까?
보정된 카메라의 장점은 무엇입니까?
Basler에서 색상 보정은 어떤 네 가지 단계로 진행됩니까?
카메라 색상 보정
인라인 검사와 같은 산업 분야에서는 모노크롬(흑백) 이미지만으로도 원하는 정보를 얻을 수 있는 경우가 많습니다. 하지만 의학 및 과학 분야에서는 색상 정보가 매우 중요합니다. 병리학, 안과, 피부과에서 정확한 진단을 내리기 위해서는 색상 재현이 표준화되고 재현 가능해야 합니다.
보정이 중요한 이유는 무엇인가요?
검사 중에는 조명 조건과 기기가 서로 다른 공간 또는 시간에 이미지를 촬영하는 경우가 많습니다. 이러한 이미지를 비교할 수 있게 하려면 기기의 색상 재현을 표준화해야 합니다.
표준화는 높은 색상 충실도를 포함하여 높은 정확도를 보장합니다. 색상 재현이 표준화되는 과정을 색상 보정이라고 합니다. 카메라를 보정하면 모니터에 표시된 카메라 이미지의 색상이 자연광에서 검사 중인 실물 색상과 일치하게 됩니다.
Useful functions for color-accurate image processing
Cameras are the main players in the image acquisition process. Many industrial cameras are equipped with useful functions that facilitate the handling and further processing of color images. These functions can make the decisive difference between different cameras in applications where color accuracy is crucial.

색상 사전 설정
대부분의 카메라는 자연광, LED, 인공 조명 등 표준 조명에 맞춘 색상 사전 설정(프리셋 기능)을 제공합니다. 이러한 기능은 보안이나 비디오 감시와 같은 간단한 어플리케이션에는 충분합니다. 그러나 색상 정확도가 중요한 디지털 병리학 같은 고급 어플리케이션에서는 색상 설정을 특정 환경에 맞게 보정해야 합니다. 보정은 실제 사용 환경과 동일한 조명 조건에서 촬영한 테스트 이미지를 기반으로 이루어집니다.
표준화된 색상 차트
색상 설정을 최적화하기 위해 표준화된 색상 차트를 참조하는 경우가 많습니다. 색상 차트의 각 색상 필드에 대해 카메라는 색상 값을 제공하고, 이 값을 색상 차트에 명시된 목표 색상 값과 비교합니다. 두 값 간의 차이를 색상 오차 ∆ E. 라고 하며, 카메라 보정의 목표는 모든 색상에서 색상 오차를 최소화하도록 카메라 매개변수를 조정하는 것입니다.
어플리케이션 사례: Basler MED ace 카메라 보정
Basler MED ace 카메라는 소프트웨어를 통해 색상 보정을 수행할 수 있습니다. 적절한 조명 프리셋이 없는 경우에도, Basler Color Calibrator 소프트웨어를 사용하면 산업용 카메라를 단 몇 초 만에 보정할 수 있습니다.

색상 보정 작동 원리
첫 번째 단계는 카메라를 색상 카드와 정렬하여 카드 전체가 이미지에 완전히 잘 보이도록 하는 것입니다.
그 다음, 소프트웨어가 밝기를 최적의 값으로 조정합니다.
다음 단계에서는 소프트웨어가 화이트 밸런스 조정과 색상 매트릭스 최적화와 같은 복잡한 계산을 수행합니다.
마지막으로 6축 오퍼레이터가 최상의 색상 값으로 조정됩니다.
그 결과 현재 조명 조건에 맞는 가장 이상적인 조명 프리셋이 설정됩니다. 재보정 결과가 만족스럽다면 카메라에 색상 설정을 저장하거나 다른 카메라로 내보낼 수 있습니다.
Conclusion: calibrated color accuracy for precise medical imaging
Trust and accuracy are crucial in medical imaging. Doctors and healthcare professionals rely on high-quality, color-accurate images for examinations, diagnoses, and aftercare. By using calibrated imaging devices, they can ensure consistent color reproduction and standardized colors for accurate results. This consistency applies both over time and regardless of the imaging device and lighting conditions.
Intelligent and user-friendly cameras enable fast and accurate color calibration in seconds. These advanced solutions will further improve the reliability and efficiency of Medical & Life Sciences applications.
의료용 이미지 처리 제품
특별 설계된 Basler MED ace 카메라 시리즈와 맞춤형 머신 비전 솔루션 개발 경험을 통해 최적의 혜택을 누리세요.