임베디드 비전

임베디드 비전: 지능형 디바이스의 미래

컴퓨터나 카메라와 같은 많은 전자 기기들이 점점 더 작아지면서 동시에 더 강력해지고 있습니다. 이러한 추세는 이미지 처리 분야에서도 확인할 수 있습니다. 임베디드 비전을 활용하면 특정 어플리케이션을 위한 비용 효율적인 이미지 처리 시스템을 제조 및 설계할 수 있습니다. 임베디드 비전의 정확한 의미와 임베디드 비전을 통해 이점을 얻을 수 있는 어플리케이션을 확인해 보세요.

웨비나

임베디드 IoT 비전 시스템 개발

임베디드 이미지 처리 시스템

이 웹 세미나에서는 IoT 시스템 개발의 세 가지 주요 과제를 해결할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.

AWS 클라우드에서 엣지 디바이스로 ML 모델을 배포하기 위한 최적화된 머신 비전 아키텍처 구현 방법을 알아보세요. 이를 통해 개발 팀은 지능형 네트워크 머신 비전 어플리케이션의 프로토타이핑 작업을 신속하게 시작할 수 있습니다.

IoT 웹 세미나 시청하기

임베디드 비전 시스템 - 정의 및 기능 

임베디드 비전이란 컴퓨터 비전 기술을 카메라, 스마트폰, 드론, 로봇 등 지능형 장치에 통합하는 것을 의미합니다. 이러한 통합을 통해 장치는 시각적 데이터를 실시간으로 캡처, 처리 및 분석할 수 있게 됩니다. 해당 시스템은 이미지 처리 기술을 통합함으로써 시각적 데이터를 인식하고 해석하여 데이터를 더욱 스마트하고 효율적으로 가공하고 더 빠른 의사 결정 및 자동화를 지원합니다. 임베디드 비전 시스템은 시각적 데이터를 캡처하는 센서, 데이터를 분석하는 프로세서, 분석을 기반으로 특정 작업을 수행하는 소프트웨어로 구성됩니다. 

임베디드 비전의 프로세싱 플랫폼 개념

임베디드 비전 기술의 작동 원리 

임베디드 비전 시스템은 이미지 처리와 인공지능을 결합하여 작동합니다. 카메라와 같은 센서를 사용해 주변 환경에서 시각적 데이터를 캡처하고, 이를 전문 하드웨어 및 소프트웨어를 통해 처리하여 관련 정보를 추출합니다. 추출된 정보는 오브젝트 인식, 얼굴 인식, 동작 인식, 증강 현실 등 다양한 어플리케이션에 활용할 수 있습니다. 

임베디드 비전 하드웨어 아키텍처

임베디드 비전 시스템의 구조 

임베디드 비전 시스템은 시각적 데이터를 캡처, 처리 및 출력하는 여러 구성 요소로 이루어져 있습니다.  

  1. 소형 카메라: 첫 번째 구성 요소는 소형 카메라입니다. 이 카메라는 시각적 데이터를 캡처하여 디지털 신호로 변환합니다. 

  2. 프로세싱 보드: 디지털 신호는 이미지 프로세서로 전달되어 데이터 분석 및 처리 과정을 거친 후 출력 프로세서로 전송됩니다. 

  3. 케이블: 카메라는 일반적으로 짧은 케이블을 통해 프로세싱 보드에 직접 연결됩니다. 

이러한 구성 요소들은 더 큰 시스템에 통합됩니다. 산업용 이미지 처리에 사용되는 PC는 범용 작업에 적합한 반면, 임베디드 비전 시스템에 사용되는 프로세싱 보드는 특정 어플리케이션 작업을 위해 개발되었습니다. 

MIPI CSI-2 인터페이스가 포함된 임베디드 비전 개발 키트

임베디드 비전 카메라의 통합 방법 

이미지 처리 어플리케이션의 경우 통합은 일반적으로 플러그 앤 플레이 솔루션으로 PC에 연결되는 GigE 인터페이스 또는 USB 인터페이스를 통해 이루어집니다. 제조업체의 소프트웨어 개발 키트를 이용하면 카메라에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

임베디드 어플리케이션에는 USB와 같은 표준 인터페이스뿐만 아니라 직접 연결 시나리오에서 이점을 제공하는 유연한 하위 인터페이스도 선택됩니다. 하지만 이러한 인터페이스를 사용하려면 임베디드 기술에 대한 지식이 필요하므로 통합 작업이 더 까다로워질 수 있습니다.

임베디드 비전 시스템을 위한 5가지 전문가용 팁

임베디드 디자인은 새로운 컴퓨터 비전 애플리케이션을 위한 다양한 가능성을 열어줍니다. 그러나 이 기술에도 주의할 부분은 있습니다. Basler의 전문가 티에스 묄러(Thies Moeller) 임베디드 비전 시스템을 디자인하거나 사용하는 과정에서 가장 일반적으로 발생하는 실수 몇 가지를 소개하고 이러한 실수를 방지할 수 있는 방법을 설명합니다.

주요 어플리케이션 

임베디드 비전 시스템은 새로운 시장을 개척하고 다양한 어플리케이션의 안전성을 향상시키며 프로세스를 자동화하고 효율성을 높일 수 있습니다.

환자 위치 확인 및 모니터링

의료 및 생명 과학

헬스케어 분야에서 임베디드 비전은 의료용 이미지 처리, 질병 감지, 환자 모니터링 및 진단에 사용됩니다. 예를 들어, 임베디드 비전 시스템은 인체 내부의 장기에 대한 고해상도 이미지를 캡처하고, 이상을 감지하며, X선 및 MRI 이미지를 분석하고, 수술 과정을 지원할 수 있습니다. 일상적인 의료 행위에 사용되는 임베디드 비전의 대표적인 예에는 눈 뒤쪽의 이미지를 캡처할 수 있는 휴대용 안저 카메라나 피부 병변 검사를 위한 디지털 피부경 등이 포함됩니다.   

자동차 산업에서의 CXP-12 구성 요소

자동차 산업 

자동차 산업에서 통합 이미지 처리 기술은 안전성과 효율성을 높이기 위해 사용됩니다. 이 기술은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 자율 주행, 실내 모니터링을 지원합니다. 또한 임베디드 비전 시스템은 물체, 보행자, 교통 표지판을 인식하고 운전자에게 실시간 피드백을 제공할 수 있습니다.   

비전 가이드 로보틱스

로봇 공학(Robotics)

또한 임베디드 비전은 로봇이 자율적으로 탐색하고 환경과 상호 작용하며 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 함으로써 로봇 공학 분야에 혁명을 일으키고 있습니다. 예를 들어 비전 가이드 로봇은 품질 관리, 검사 및 어셈블리 작업에 활용할 수 있습니다.   

‍도로 ‍및 ‍교통

보안 

보안 시스템에 사용되는 임베디드 기술은 수상한 행동을 감지하고 모니터링합니다. 이러한 보안 시스템은 사람을 식별하고, 움직임을 추적하고, 제한된 구역에 대한 무단 접근을 감지할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 비디오 영상을 분석하여 보안 담당자에게 의심스러운 활동에 대해 경고할 수도 있습니다.  

임베디드 비전 기술의 이점 

  1. 실시간 처리: 통합 이미지 처리 기술은 대량의 시각적 데이터를 실시간으로 처리하고 분석하여 실시간 의사 결정 및 피드백을 지원합니다. 이러한 기능은 신속하고 정확한 결정을 내려야 하는 자율 주행과 같은 어플리케이션에서 매우 중요합니다. 

  2. 낮은 전력 소모: 임베디드 비전 시스템은 에너지 효율적으로 설계되었으며 이는 스마트폰, 드론과 같은 모바일 디바이스에서 매우 중요한 특징입니다.  

  3. 소형화: 임베디드 비전 시스템은 크기가 작아 거의 모든 어플리케이션에 통합할 수 있습니다.  

  4. 우수한 가성비: 통합 이미지 처리 기술의 구성 요소는 단가가 낮아 기업에 경제적인 대안을 제공합니다.  

작은 솔루션이 만드는 큰 변화 - 임베디드 기술의 미래 

앞으로 몇 년 동안 임베디드 비전 솔루션이 점점 더 많이 등장할 것입니다. 어플리케이션에 특화된 비전 시스템은 불필요한 하드웨어와 소프트웨어가 많은 일반 컴퓨터에 비해 혁신적이고 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 임베디드 비전 시스템은 매우 가볍고 컴팩트합니다. 따라서 기존의 고정식 디바이스도 임베디드 비전 시스템을 통해 위치를 이동하거나 휴대할 수 있게 될 것입니다.  

임베디드 비전 기술은 완전히 새로운 세대의 제품을 실현합니다. 인공지능(AI) 기술의 발전은 임베디드 비전 시스템이 더욱 지능적이고 효과적으로 발전하도록 도와주며, 다양한 산업 분야에서 여러 가지 작업을 수행하고 경쟁 우위를 창출할 수 있게 합니다. 

임베디드 비전 제품

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.