GigE, GigE Vision 및 5GigE
Over the past few years, Gigabit Ethernet (GigE) has become the fastest growing interface for digital cameras in the professional imaging sector. It is a general-purpose interface that has the potential to be the first digital interface to replace existing analog camera systems in almost any application.

유연성에 집중: GigE
GigE는 대역폭, 최대 100미터의 케이블 길이, 멀티 카메라 설정 지원 측면에서 최고의 기술적 유연성을 제공합니다.

GigE는 최대 데이터 속도가 0.96Gbit/s인 경우에 적합한 인터페이스입니다. 5GigE와 같은 고속 버전은 동일한 케이블 길이 내에서 5배의 속도를 제공합니다. 동일한 프레임워크 내에서 쉽고 간편하게 더 빠른 GigE 속도로 업그레이드할 수 있습니다.
또한 파워오버이더넷(PoE)이 탑재된 GigE 카메라는 단일 GigE 케이블을 통해 전력과 데이터를 전송할 수 있어 설치를 간소화하고 비용을 절감할 수 있습니다. 이는 특히 공간이 제한된 어플리케이션에서 유용합니다. 한편, 산업용 카메라를 IPC에 연결하려면 케이블, PC 카드, 스위치, 허브 또는 소형 PoE 인젝터와 같은 적합한 GigE 구성 요소를 사용하는 것이 중요합니다.
GigE Vision 표준: 원활한 통합 및 미래 지향적인 유연성
GigE 표준은 다양한 분야에서 사용되며 가성비가 높고 구현이 쉬운 연결을 제공합니다. GigE Vision 표준은 산업용 이미지 처리를 위한 명확하고 논리적인 프레임워크를 제공하여 이러한 장점을 더욱 강화합니다. GigE Vision 표준을 사용하면 소프트웨어 라이브러리를 통해 모든 이미지 처리 프로그램에 간단히 통합할 수 있습니다. 또한 기업은 GigE 호환 카메라를 교체하거나 5GigE 및 10GigE와 같은 더 빠른 옵션으로 업그레이드하는 과정에서 기존 시스템 설정을 변경할 필요가 없으므로 향후 투자를 쉽게 계획할 수 있습니다.
GigE 인터페이스의 주요 이점:
성능: 0.96Gbit/s의 빠른 데이터 속도와 최대 100m의 케이블 길이
호환성: 기존 이더넷 인프라를 활용하여 통합 작업의 가성비 향상
사용 편리성: 이미지 처리 라이브러리와 통합 간편
표준: 상호 호환성을 위한 GigE 및 GigE 비전 표준 지원
효율성: 데이터 케이블을 통해 카메라에 전원을 공급하는 PoE 기능
고급 기능: GigE Vision 표준 버전 2.0
GigE Vision 2.0 표준은 정밀한 멀티 카메라 동기화와 실시간 운영을 지원합니다. 이 표준의 핵심 기능인 PTP(Precision Time Protocol)은 시스템 내 모든 구성 요소의 시간 동기화를 나노초 수준으로 정확하게 유지합니다. GigE Vision 2.0은 이전 버전과도 완벽히 호환되어 GigE Vision 1.2 소프트웨어 및 하드웨어와도 매끄럽게 작동하여 기존에 투자한 장비를 보호하면서도 더 나은 성능을 제공합니다.
Basler 비디오 튜토리얼을 시청하거나 "동기화 및 실시간: GigE 네트워크의 멀티 카메라 어플리케이션" 백서를 다운로드하여 더욱 자세한 정보를 확인하세요.
5GigE: GigE보다 5배 빠른 속도
강력한 이미지 처리 시스템에 대한 수요가 늘면서 GigE Vision 표준보다 업그레이드된 5GigE와 같은 고속 버전이 등장했습니다. 이 향상된 버전은 최대 100m의 긴 케이블 길이, 하드웨어 및 소프트웨어 호환성, 간편한 통합이라는 GigE Vision의 핵심적인 장점을 유지하면서도 표준 GigE에 비해 5배 더 넓은 대역폭을 제공합니다.
5GigE는 기존 Cat6a GigE 케이블로 쉽게 업그레이드할 수 있어 장거리 고속 데이터 전송이 필요한 산업에 적합한 가성비 높고 확장 가능한 솔루션입니다. 또한 Basler의 5GigE 모델과 같은 컴팩트 카메라 포맷은 공간이 제한된 환경에서도 기존 설정에 맞춰 쉽게 통합 문제를 최소화할 수 있습니다.

5GigE로 업그레이드
더 높은 대역폭을 원하는 GigE 사용자는 5GigE로 쉽게 전환할 수 있으며, 동일한 카메라 폼 팩터를 유지하면서 간단한 시스템 재구성으로 속도를 5배 향상하여 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다.
더 긴 케이블 길이와 멀티 카메라 설정을 원하는 USB 사용자는 5GigE의 안정성 및 PTP 기능이 제공하는 추가적인 이점을 누릴 수 있습니다.
CoaXPress 1.0 표준에서 전환하는 CXP-6 사용자들은 5GigE가 CoaXPress 2.0에 대한 훌륭한 대안임을 알게 될 것입니다. 몇 가지 시스템 조정이 필요할 수 있지만, 5GigE의 빠른 속도와 확장성 덕분에 업그레이드의 이점을 충분히 경험할 수 있습니다.
산업용 비전 인터페이스에 대한 자세한 내용은 올바른 산업용 카메라 인터페이스 선택: 종합 비교 문서를 참조하세요.
GigE 인터페이스를 갖춘 Basler 제품
비전 시스템 구성 도구를 통해 완벽한 GigE Vision 시스템을 구축할 수 있습니다.