인터페이스 및 표준

올바른 산업용 카메라 인터페이스 선택: 종합 비교

Choosing the right interface ensures smooth data transfer and optimal vision system performance. Key factors like bandwidth, cable length, and camera count matter when choosing the best option. This guide compares GigE/5GigE, USB 3.0, and CXP-12 to help you understand their benefits and make informed decisions for upgrades and optimize your system.

가장 중요한 카메라 인터페이스
백서

Camera Link를 대체하는 CoaXPress 2.0

Camera Link와 CoaXPress는 고속 데이터 전송 또는 고해상도가 필요한 어플리케이션에 사용됩니다. CoaXPress 2.0으로 전환하면 성능은 향상되고 시스템 비용이 절감됩니다. 이 백서에서는 다음과 같은 주제를 포함하고 있습니다.

  • Camera Link와 CoaXPress: 고속 데이터 전송을 위한 두 가지 인터페이스

  • Camera Link와 CoaXPress 2.0 상세 비교

  • 전환할 때 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

머신 비전의 카메라 인터페이스란?

카메라 인터페이스는 카메라와 PC를 연결해 센서의 이미지를 소프트웨어로 전송하는 역할을 합니다. 적합한 카메라 인터페이스를 선택할 때는 대역폭, 케이블 길이, 멀티 카메라 지원 등 주요 요인을 고려해 성능, 비용, 신뢰성을 균형 있게 맞추는 것이 중요합니다. GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link 및 CoaXPress 같은 최신 표준은 표준 규격 부품 간 높은 호환성을 제공하며, FireWire나 USB 2.0 같은 구형 기술은 현대의 고성능 시스템에는 적합하지 않습니다.

주요 비전 카메라 인터페이스

Basler는 시장의 기술적 변화를 정기적으로 관찰하고 평가합니다. USB, CoaXPress, GigE는 현재뿐만 아니라 미래에도 효과적으로 사용할 수 있는 카메라 인터페이스입니다.

미래에도 사용 가능한 인터페이스(주황색)
미래에도 사용 가능한 인터페이스(주황색)

카메라 인터페이스 선택 방법: 주요 기준

대역폭 (Bandwidth)

대역폭 (Bandwidth)

이미지 데이터가 카메라에서 호스트 시스템으로 전송되는 속도입니다. 대역폭(Bandwidth)이 높으면 A 지점에서 B 지점으로 동시에 이동하는 데이터 양이 증가합니다.
케이블 길이

케이블 길이

비전 시스템과 호스트 시스템 사이의 거리에 따라 필요한 케이블 길이가 달라집니다.
멀티 카메라 구성

멀티 카메라 구성

멀티 카메라 시스템 운영에 대한 적합도는 인터페이스마다 다릅니다. 멀티 카메라 구성에는 정확한 동기화 및 실시간 기능이 필요합니다.

주요 카메라 인터페이스의 핵심 기능 및 이점

인터페이스 어드바이저로 최적의 카메라 인터페이스 선택하기

차세대 카메라 인터페이스로 업그레이드하기

최신 카메라 인터페이스로의 전환은 성능, 속도, 통합 용이성 측면에서 상당한 이점을 제공합니다. USB 3.0/GigE에서 5GigE로, Camera Link/CXP-6에서 CXP-12로의 전환 등 각 업그레이드 경로는 원활한 전환을 보장하며 시스템 성능을 강화합니다. 이 가이드에서는 업그레이드의 주요 이유, 구현을 위한 실용적인 팁, 그리고 이러한 카메라 인터페이스가 차세대 비전 시스템에 제공하는 이점에 대해 설명합니다.

Basler의 카메라 인터페이스 포트폴리오

Basler는 안정적인 고성능 산업용 카메라와 함께 다양한 어플리케이션에 적합하도록 전문가 테스트를 거친 비전 구성 요소들을 제공합니다. Basler의 포트폴리오는 현재 구성의 최적화, 향후 업그레이드 계획 등 다양한 목적에 대해 비전 시스템에 대한 원활한 업그레이드, 확장성 및 최고 수준의 효율성을 보장합니다.

Basler의 카메라 포트폴리오에 포함된 미래 지향적이고 안정적이며 강력한 인터페이스
Basler의 카메라 포트폴리오에 포함된 미래 지향적이고 안정적이며 강력한 인터페이스

In-depth insights on leading camera interfaces

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.