OPC UA - 기계 간 통신을 위한 통합 통신 프로토콜

OPC UA를 통해 시스템 구성 요소 간 언어 통일

인더스트리 4.0과 산업용 사물 인터넷(IoT)의 핵심 주제는 기계 요소 간(기계 대 기계, 일명 M2M)의 네트워킹 및 통신입니다. OPC UA 표준은 플랫폼과 제조업체에 관계없이 기계 간에 데이터와 정보를 쉽게 교환할 수 있는 방법을 제공합니다. OPCUA는 단순히 데이터를 전송할 뿐만 아니라 전송되는 정보에 대해 기계 판독이 가능한 의미론적 설명도 정의합니다. 따라서 OPCUA는 통합 및 운영이 매우 쉽습니다. OPC UA는 산업 환경의 디지털화를 위한 최상의 전제조건을 제공하며, 업계 내에서 그 인기와 중요성이 증가하고 있습니다..

또한 머신 비전 영역에서 OPC UA는 비전 구성 요소의 간단한 플러그앤플레이 통합을 구현하여 비전 구성 요소에 유연하게 지시를 내리고 이로부터 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 비전 시스템에서 카메라 구성 및 이미지 분석을 위한 완전한 레시피를 수립하고 비전 시스템으로부터 결과에 대한 알림을 받는 제어 스테이션을 생각해 보세요. 이러한 시나리오를 구현하기 위한 비전 구성 요소의 통합 작업은 OPC UA를 통해 프로그래밍 작업이나 제조업체별 조건에 맞는 환경 조정 없이도 쉽게 활성화될 수 있습니다.

OPC UA

전문가에게 묻는 OPC UA에 대한 네 가지 질문

Basler의 전문가 랄프 레이(Ralf Lay) 박사는 Basler에서 OPC UA의 중요성과 관련된 몇몇 질문에 대해 정보를 제공합니다.

랄프 레이 박사

데이터 공급원으로서의 비전 시스템

자동화된 공장 환경에서 가장 중요하고 강력한 센서 중 하나는 카메라가 장착된 비전 시스템입니다. 비전 시스템은 이미 현대의 자동화 기술에서 핵심적인 역할을 하고 있으며 일반적으로 다음과 같은 구성 요소로 이루어져 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.