3D 기술

ToF란 무엇인가요?

ToF 기술을 사용하면 빛의 이동 시간을 기반으로 3D 이미지를 정밀하게 캡처할 수 있습니다. 2D 이미지 데이터와 3D 심도(Depth) 정보를 결합하면 공장 자동화, 로봇 공학, 물류, 의학, 자율 주행 차량 등 다양한 어플리케이션에서 혁신적이고 효율적인 이미지 처리 솔루션을 제공할 수 있습니다. ToF 카메라의 작동 원리, 이 기술의 이점과 잠재적 한계, 대표적인 어플리케이션 사례를 살펴보겠습니다.

ToF 기술의 핵심인 카메라
작동 중인 Basler ToF 카메라
웨비나

ToF(Time-of-Flight) 기술을 통한 더욱 강력한 3D 성능

ToF(Time-of-Flight) 기술

ToF(Time-of-Flight) 카메라는 긴 작동 거리에서 정밀한 측정이 필요한 실시간 어플리케이션에 이상적입니다. 웨비나를 통해 컴팩트한 ToF 카메라가 어떻게 어플리케이션의 복잡성을 줄이고 전체 시스템 비용을 절감하는지 확인해보십시오.

3D 웨비나 보기

ToF 기술의 핵심인 카메라

ToF 카메라는 통합 광원, ToF에 최적화된 렌즈, 촬영된 이미지 데이터를 저장하는 센서, 외부 디바이스와의 통신을 위한 인터페이스로 구성됩니다. 카메라는 연속 또는 펄스 형태의 광파를 방출한 후 반사된 빛의 시간 또는 위상 변화를 측정하여 장면 내 오브젝트의 거리를 계산합니다. 이를 통해 각 픽셀이 거리 정보를 나타내는 상세한 심도 맵(Depth Map)을 생성합니다.

이 기능이 매우 중요한 이유는 심도를 판단하기 위한 복잡한 알고리즘을 거칠 필요가 없기 때문입니다. 복잡한 심도 계산 알고리즘은 스테레오 비전 시스템과 같은 기존 이미징 시스템에서 다루기 어려운 부분입니다. ToF 카메라는 컴팩트한 디자인, 사용 편의성, 우수한 정확성 및 높은 프레임 속도가 특징입니다. 이러한 특징 덕분에 ToF 카메라는 비용 효율적인 3D 이미징 솔루션으로 자주 사용됩니다. 또한 ToF 기술은 어려운 조명 조건에서도 신뢰할 수 있는 결과를 제공하여 다양한 어플리케이션에서 활용될 수 있습니다.

펄스 또는 연속 조명

사용하는 조명의 원리와 관계 없이 전체 장면을 비출 수 있는 광원을 사용하면 한 번의 촬영으로 장면 내 모든 지점의 심도를 파악할 수 있습니다. 결과물로 각 픽셀이 장면의 해당 지점까지의 거리를 나타내는 거리 맵이 생성됩니다.

>
펄스 광으로 작동하는 ToF 카메라는 광 펄스가 광원에서 오브젝트까지로 이동했다가 다시 돌아오는 데 걸리는 시간을 측정합니다. 빛의 속도가 알려져 있기 때문에 모든 지점까지의 거리를 수학적으로 계산할 수 있습니다.
>
연속파를 통해 반사광의 위상 변화가 기록됩니다. 주파수가 알려진 사인파 형태의 광원은 진폭을 변조하여 생성됩니다. 감지기는 이러한 정보를 이용하여 위상 변화를 인식합니다.

ToF 이미지는 어떻게 생겼나요?

이 예시는 심도 정보를 인위적인 컬러 이미지로 보여줍니다. 파란색은 멀리 있음을, 빨간색은 가까이 있음을 의미합니다.

ToF 카메라는 심도 정보와 함께 일반적인 2D 강도 이미지(Intensity Image)를 기록하기 때문에 두 정보를 결합하여 질감이 있는 3D 그래픽을 생성할 수 있습니다.

업계 판도를 바꾸는 ToF 어플리케이션

물류 및 포장

빠르게 변화하는 물류 분야에서 ToF 기술은 박스 채우기부터 적재 및 스캔까지 포장 작업에 대한 정밀한 지원을 제공합니다. 정확한 심도 정보는 라벨을 효율적으로 부착하고 적재 및 하역 작업을 모니터링하여 창고 및 운송 중에 공간과 자원을 최적으로 사용할 수 있도록 돕습니다.

로봇 공학 및 공장 자동화

공장 자동화 및 로봇 어플리케이션은 ToF 카메라의 이점을 적극 활용합니다. ToF 카메라를 이용하면 적재 중 손상된 부품이나 오류를 감지하는 등 객체 인식, 피킹, 어셈블리, 품질 관리와 같은 복잡한 작업을 자동화할 수 있습니다. ToF 카메라의 3D 데이터는 로봇이 주변 환경과 더욱 지능적이고 자율적으로 상호 작용할 수 있도록 합니다.

비디오를 이용한 환자 모니터링

의료 분야에서의 환자 관리

ToF 기술은 헬스케어 분야에서도 중요한 역할을 합니다. 이 기술에 기반한 카메라 시스템은 비침습적 방식으로 환자를 모니터링하거나 수술 중 정확한 위치 조정을 가능하게 하여 환자의 안전을 보장하고 임상 결과를 향상시킵니다.

자율 주행 차량

자율 주행 차량 시스템의 ToF 기술은 실시간 3D 데이터를 제공하여 내비게이션의 정확성과 안전성에 크게 기여합니다. 이를 통해 자율 주행 시스템은 장애물을 감지하고 거리를 추정하며 필요한 경고 또는 시정 작업을 수행할 수 있습니다.

ToF 기술이 적용된 3D 향후 전망

ToF 카메라를 사용할 때에는 불필요한 반사로 인한 미광, 다중 빛 반사로 인한 멀티패스(Multipath) 효과, 주변광에 의한 새츄레이션(Saturation), 다른 활성 비전 시스템의 간섭 등과 같은 요인을 고려해야 합니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 경우에서 ToF 기술을 통합하여 얻을 수 있는 이점은 이러한 제한 사항을 능가합니다.

기술이 지속적으로 발전하고 이러한 장애 요인을 극복함에 따라, ToF 기술은 여전히 강력하고 빠르며 비용 효율적인 3D 이미징 접근 방식으로 자리 잡고 있습니다. 업계에서 ToF 카메라의 잠재력에 대한 인지도가 향상됨에 따라 ToF는 머신 비전의 기술적 토대가 되어 다양한 3D 이미징 어플리케이션의 스펙트럼을 열어줄 것입니다.

3차원 이미지를 완벽하게 캡처하는 ToF 카메라는 다양한 분야에서 필수 도구가 되어가고 있습니다. 심도 인식이 자동화 및 기계 지능의 핵심 부분이 되는 미래를 앞당기고 있습니다. 물류 간소화, 로봇 공학 지원, 환자 관리 개선, 자율 주행 차량 발전 등 ToF 기술은 3D 정보를 제공하여 머신 비전 산업을 혁신하고 있습니다.

Basler ToF 제품

Basler의 웹 세미나 및 백서를 통해 ToF에 대해 더 자세히 알아보세요.

스테레오비전, 구조형 광, 레이저 삼각측량, ToF 등 3D 기술은 Industry 4.0의 많은 영역에 영향을 미치며 다양한 어플리케이션 분야에 이점을 제공합니다. Basler의 웹 세미나와 백서는 이러한 기술의 프로세스와 성능을 비교합니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.