ToF 기술로 더 강력한 3D 성능을
이미지 처리 시장에 있어서 3D 솔루션을 사용하는 트렌드는 지속적으로 성장하고 있습니다. 향후 몇 년 안에 4차 산업 혁명 (인더스트리 4.0) 에서의 자동화 성장세로 인하여 산업용 3D 이미지 처리 애플리케이션의 큰 성장세가 예측 됩니다.애플리케이션의 요구사항에 따라 각각 다른 3D 기술들이 필요 하게 될 것입니다. Time-of-Flight 카메라는 긴 동작 거리(Working Distance) 에서 정확한 측정이 필요할 때 매우 적합한 카메라 입니다. 구성요소를 움직이지 않고서도 소형의 ToF 카메라는 애플리케이션을 단순화 시키고 전체적인 시스템 비용을 낮출 것입니다.
![ToF(Time-of-Flight) 기술](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7fycMdr5HfNduiI5WrJoOs/a0e61b9961656c412c63744960027ebd/webinar_stronger-3d-performance-with-time-of-flight.webp?fm=webp&f=right&w=800&q=80&fit=pad)
이미지 처리 시장에 있어서 3D 솔루션을 사용하는 트렌드는 지속적으로 성장하고 있습니다. 향후 몇 년 안에 4차 산업 혁명 (인더스트리 4.0) 에서의 자동화 성장세로 인하여 산업용 3D 이미지 처리 애플리케이션의 큰 성장세가 예측 됩니다.애플리케이션의 요구사항에 따라 각각 다른 3D 기술들이 필요 하게 될 것입니다. Time-of-Flight 카메라는 긴 동작 거리(Working Distance) 에서 정확한 측정이 필요할 때 매우 적합한 카메라 입니다. 구성요소를 움직이지 않고서도 소형의 ToF 카메라는 애플리케이션을 단순화 시키고 전체적인 시스템 비용을 낮출 것입니다.
이번 웹 세미나에서 김재호 Key Account Manager 는, 펄스 방식의 Time-of-Flight 카메라에 대해 집중적으로 알아보며 다음과 같은 주요사항에 집중합니다.
동작 원리
영향을 줄 수 있는 요소들
다른 3D 기술과의 비교
비전 시스템과 통합
목표 애플리케이션
라이브 데모
이번 웹 세미나의 끝에는 Q&A 시간 또한 가질 것입니다.지금 등록하시어 ToF 방식을 여러분의 비전 시스템에 통합하는 방법을 알아보세요!
여기를 클릭하여 과거 및 예정된 웨비나에 대해 자세히 알아보세요.