pylon vTools: 측정
선과 기하학적 도형을 따라 거리 측정
측정은 자주 사용되는 이미지 처리 작업입니다. 이 학습 자료에서는 PCB(인쇄회로기판)의 핀 너비와 핀 사이의 거리를 측정하는 방법을 설명합니다.
정확도 향상
실제 값을 정확하게 측정하고 카메라 설정에서 발생하는 방사형 및 원근 왜곡 효과를 보정하려면 pylon vTool을 보정 및 수정 사전 설정하세요.
튜토리얼 보기: pylon vTool 보정 및 수정핀 너비와 핀 사이의 거리를 측정하는 레시피
상단 메뉴에서 워크벤치를 엽니다.
레시피가 자동으로 생성됩니다.
왼쪽의 vTool 창을 사용하거나 워크벤치 창에서 오른쪽 클릭하여, 카메라 vTool, 보정 vTool, 측정 vTool을 포함하는 간단한 레시피를 만듭니다.
이미지(Image) 입력 및 출력 핀, 변환(Transformation) 입력 및 출력 핀을 연결합니다.
vTools를 연결하면 측정 vTool에 대한 추가 출력 핀이 활성화됩니다. Positions_m 핀과 Distances_m 핀은 미터 단위로 측정 결과를 제공합니다.
카메라 vTool을 선택하고 레시피를 실행하세요.
설정
vTool 측정의 설정 대화 상자를 더블 클릭하여 엽니다.
사각형 설정
단일 이미지를 캡처한 후, 측정 사각형을 더 명확하게 보기 위해 확대합니다. 측정 사각형은 이미지 프로필(Image Profile)이라고도 불리며, 필요에 따라 이를 사용자 정의할 수 있습니다.
측정 vTool은 중심을 통과하는 프로필 라인을 따라 가장자리를 감지합니다.
이미지 프로필의 너비를 늘리면 노이즈의 영향을 줄이는 데 도움이 됩니다.
팁: 최상의 결과를 얻으려면 프로필 라인이 측정하려는 가장자리와 수직이 되도록 하세요.
가장자리 감지 설정
필요에 따라 가장자리 감지 기능을 구성할 수도 있습니다.
감지하려는 가장자리 전환(Transition) 유형 지정: "어두운->밝은(Dark to light)", "밝은->어두운(Light to dark)", 또는 "모두(All)" 중에서 유형을 지정합니다. 또한 선택할 가장자리도 지정할 수 있습니다. 이 예시에서는 핀 너비 및 핀 사이의 거리를 측정하기 위해 여러 가장자리를 감지해야 하므로 전환(Transition)과 선택(Select)에서 "모두(All)"를 설정해야 합니다.
스무딩 설정은 가장자리 감지 필터의 강도를 조정합니다.
가장자리 거리가 짧은 아주 작은 오브젝트를 측정할 때는 스무딩 값을 낮게 설정하세요.
가장자리 거리가 멀거나 노이즈가 많은 이미지의 경우에는 스무딩 값을 높이세요.
임계값(Threshold) 옵션을 사용하면 특정 강도의 가장자리만 감지할 수 있습니다.
확인을 클릭합니다.
핀 데이터 보기에서 결과 표시하기
핀 데이터 보기(Pin Data View)에서 표시하고자 하는 결과의 핀을 선택합니다.
측정 기본 영역(Measurements Basic Regions) 핀을 선택하면 라이브 이미지 내에서 감지된 가장자리가 표시됩니다.
위치 및 거리(미터 단위)와 같은 다른 결과는 라이브 이미지 오른쪽에 표시됩니다.
카메라가 싱글샷 모드에 있는 경우, 레시피를 중지하고 다시 시작하면 업데이트된 최신 라이브 이미지를 얻을 수 있습니다.

통합: Basler 제품 설명서
이 설명서는 Basler pylon 소프트웨어 제품군에 통합되었습니다.
pylon 뷰어의 오른쪽에 있는 vTool 설명서 패널은 현재 선택된 vTool에 대한 간략한 개요를 제공합니다.
더 자세한 정보는 아래로 스크롤하여 도움말 보기(Get help)를 클릭하세요. 링크를 통해 관련 페이지로 이동합니다 Basler 제품 설명서.
팁: Basler 제품 설명서는 인터넷에 연결되어 있지 않더라도 언제든지 pylon 뷰어에서 액세스할 수 있습니다.

pylon vTools에 관심이 있고, 사용해보고 싶으신가요?
지금 무료 평가판 라이선스를 신청하고 모든 vTools 기능을 테스트해보세요. 어떤 기능을 통해 비전 과제를 해결할 수 있는지 직접 확인할 수 있습니다.
pylon vTools 무료 체험하기pylon vTools에 대한 더 많은 튜토리얼
pylon vTools
산업용 이미지 처리를 위한 유연한 소프트웨어 추가 기능
모듈형 pylon vTools를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.' 전체 비전 라이브러리를 구입하는 대신, 인공 지능 기반 또는 기존 알고리즘을 적용하여 필요한 이미지 처리 기능만 선택할 수 있습니다. 원하는 기능 범위에 따라 적합한 라이선스(Starter, Basic, Pro)를 선택하세요.