Basler, 5G Alliance for Connected Industries and Automation 가입
- 날짜
- 2022. 1. 28.
카메라 제조업체로서는 최초 회원 멤버로서 Basler는 정보 기술(IT) 및 운영 기술(OT) 분야를 통합하고 산업 부문에서 5G를 구축하는 플랫폼을 지원합니다.
대표적인 컴퓨터 비전 제품 공급업체인 Basler AG가 5G Alliance for Connected Industries and Automation(5G-ACIA)에 가입했습니다. Basler는 머신 비전 부문에서 최초로 5G-ACIA의 이니셔티브를 지원합니다.
5G-ACIA는 정보 기술(IT) 및 운영 기술(OT) 분야의 다양한 산업을 결집시켜 산업 분야의 5G 표준을 개발하는 것을 목표로 합니다. 이러한 목표는 추가 기술 개발을 촉진하고 다양한 산업 및 국가 전반에서 서로 다른 IT/OT 공급자 간의 협력 활동을 간소화하기 위한 것입니다.

Basler의 제품 사업 부문 이사인 르네 폰 핀텔(René von Fintel)은 다음과 같이 소감을 밝혔습니다. "Basler는 5G-ACIA 산업 연합의 일원이 된 것을 기쁘게 생각합니다. Basler는 5G가 Industrie 4.0 통신 및 IoT 또는 IIoT 연결의 추가 개발 과정에서 중요한 토대가 될 것이라고 확신합니다. 5G는 산업의 주요 무선 통신 기술 및 표준이 되어 모바일 로봇을 위한 비전이나 예방 유지 보수와 같은 새로운 활용 사례의 가능성을 열 것입니다. Basler는 이미지 처리 전문업체로서 지속적으로 성장하는 컴퓨터 비전 분야가 그에 걸맞는 평가를 받는 데 기여하고자 합니다."
type: asset-hyperlink id: IoTc5DNYmFfZ4Lu5sv60b
type: asset-hyperlink id: 6KfAqP6I1WTgEBnq7VSbJB
type: asset-hyperlink id: 136Otwj28g0PXFJM2it3Iw
유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.