Basler, 2022 회계연도 연간 실적 보고
- 날짜
- 2023. 3. 30.
2022년의 높은 매출 성장 및 양호한 수익에 만족하면서도 2023년 실적 전망에 대해서는 신중한 입장
아렌스부르크, 2023년 3월 30일 – Basler AG는 오늘 2022 회계연도에 대한 연간 보고서를 발표했습니다. 시장 환경의 변동성이 매우 크고 특히 상반기에 반도체 부품 수급이 매우 어려웠음에도 불구하고 Basler 그룹은 전년도에 비해 27% 증가한 2억 7,220만 유로(전년도: 2억 1,470만 유로)라는 최고 매출 기록을 달성했습니다. 그러나 2022 회계연도에는 특히 아시아 및 미주 지역에서 시장 수요가 줄어 Basler 그룹 수주액이 2억 4,840만 유로를 기록하며 뛰어난 실적을 거뒀던 전년도에 비해 23% 감소(전년도: 3억 2,250만 유로)했습니다. 세전 이익은 미래를 위한 활발한 조직 확장 활동과 칩 조달이 어려웠던 시기에 브로커를 통한 조달로 인한 일시적인 재료비 증가가 맞물려 2,830만 유로(전년도: 2,800만 유로)로 소폭 증가하는 데 그쳤습니다. 한편 세전이익률은 10.4%(전년도: 13.0%)를 기록했습니다.

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.
지역 수준의 시장 침체와 신중한 전망
올해 첫 3개월 동안 아시아와 미국에서의 수주 규모가 기대에 미치지 못한 상황에서 경영진은 올해 남은 기간의 실적을 조심스럽게 전망합니다. Basler는 과거의 경험을 바탕으로 이러한 시장 주기를 정확히 이해하고 있으며, 이러한 시장 여건과 2023년에 대한 부정적인 경제 예측치를 기반으로 올해가 지정학적 불확실성이 지속되는 과도기적인 해가 될 것으로 예상합니다. Basler는 현재 수집한 정보를 기반으로 2023 회계연도에 2억 3,500만 유로에서 2억 6,500만 유로 사이의 매출을 달성할 계획입니다.
연간 보고서 전문은 Basler 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. (www.baslerweb.com ).