Basler, 독자적인 "픽셀 보정 기능 (Pixel Correction Beyond)" 으로 ace 2 X visSWIR 카메라 포트폴리오 보강
- 날짜
- 2023년 11월 23일
Basler는 Sony IMX990 및 IMX991 센서가 탑재된 ace 2 X visSWIR 카메라 포트폴리오를 출시하여 산업용 이미징 기능을 단파 적외선(SWIR) 범위로 확장합니다. 이 포트폴리오는 기계 제작 업체 및 OEM업체가 SWIR 이미징 기술을 구현하고 다양한 어플리케이션을 지원하는 Basler의 독자적인 "픽셀 보정 기능(Pixel Correction Beyond)"을 활용할 수 있는 완벽한 출발점이 될 것입니다.
독일 아렌스부르크, 2023년 11월 23일 – Basler는 올해 초 클래식한 소형 29mm x 29mm 디자인을 유지하면서 단파장 적외선 범위로 이미징 기능을 확장한 새로운 ace 2 X visSWIR 카메라 시리즈를 출시하여 시장의 주목을 받았습니다. 이번 주에 Basler는 모든 ace 2 X visSWIR 모델에 고유한 "픽셀 보정 기능 (Pixel Correction Beyond)"을 제공한다고 발표했습니다. 이 기능은 SWIR 이미지의 픽셀 결함을 동적으로 보정하여 카메라 포트폴리오를 강화합니다.
ace 2 X visSWIR 카메라에는 Sony SenSWIR 1.3MP IMX990 및 0.3MP IMX991 InGaAs 이미지 센서가 탑재되어 있고, 픽셀 크기는 5µm이며, 400 ~1700µm의 범위와 함께 전체 해상도에서 최대 240 fps를 지원합니다. 이 카메라 시리즈에서는 GigE 및 USB 3.0 인터페이스를 사용할 수 있고 C-mount가 설치되어 있으며 작동 온도는 -10°C ~ 50°C입니다.
카메라에서 직접 SWIR 이미지 품질 향상
InGaAs 센서의 대표적인 단점은 픽셀 결함의 발생률과 노이즈 수준이 높다는 점입니다. Basler가 개발 및 설계하고 ace 2 X visSWIR 카메라에서 사용할 수 있는 새로운 지능형 펌웨어 기능은 특허 받은 알고리즘을 활용하여 현재 이미지 콘텐츠에 영향을 주지 않고 픽셀 결함을 동적으로 보정합니다. 또한 Basler는 이미지 품질을 향상시키는 Sony 센서 기능을 통해 라인 노이즈를 줄이는 알고리즘도 개발하고 있습니다.
SWIR 카메라의 소형화 추세
Basler의 ace 2는 작은 사이즈 덕분에 많은 이미징 시스템에 적용되는 인기 산업용 카메라 모델입니다. Sony의 SenSWIR 기술은 업계에서 가장 작은 픽셀 크기의 InGaAs SWIR 이미저를 구현합니다. 새로운 Basler ace 2 X visSWIR 카메라는 이 두 가지 기술을 결합하여 산업용 SWIR 카메라의 소형화 추세를 상징합니다.'
신뢰할 수 있는 이미징 체인에서 제공되는 신뢰할 수 있는 검사 이미지
Basler는 비전 포트폴리오의 모든 구성 요소가 호환되도록 조율하는 데 특히 중점을 두고 있습니다. 따라서 제조업체와 시스템 통합업체, 특히 SWIR 이미징 기술을 처음 접하는 사용자는 기술 구현 시 당사의 비전 포트폴리오를 안심하고 사용할 수 있습니다. Basler SWIR 포트폴리오는 조명, 광학 필터, 렌즈, 인터페이스 카드, 기타 다양한 액세서리 등 필요한 모든 구성 요소를 제공합니다.
Basler AG의 제품 시장 관리자 펠릭스 켐니츠(Felix Chemnitz)는 “ace 2 X visSWIR 카메라 포트폴리오의 출시로 이미지 기능을 가시광 스펙트럼 이상으로 확장하게 되어 기쁩니다. Basler는 고객이 이 새로운 포트폴리오를 통해 웨이퍼 검사, 태양광 패널 품질 관리, 재료 분류, 충진 수준 제어 등과 같은 다양한 어플리케이션에서 이점을 누릴 것으로 기대합니다”라는 말을 전했습니다.
유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.