높아진 프레임 속도: dart가 고객을 위해 최고의 성능을 선보입니다!
높아진 프레임 속도: dart가 고객을 위해 최고의 성능을 선보입니다!
다양한 모델로 구성된 dart 카메라 제품군은 성장을 거듭하고 있습니다. Basler는 새로운 USB 3.0 모델 12종을 추가하여 2세대 Sony Pregius 센서 2종이 탑재된 모델의 선택 범위를 넓히고 있습니다. 이 카메라는 최대 525fps의 프레임 속도를 제공하여 까다로운 설치 환경에서 더욱 다양한 기능을 제공합니다.
모델은 새로 통합된 Pregius IMX287 및 IMX273 센서를 통해 VGA에서 525fps, 1.6MP 해상도에서 227fps의 프레임 속도를 구현합니다.

컴팩트한 디자인의 dart는 무게가 약 15g으로 매우 가볍습니다. Basler dart는 디자인과 다양한 센서 및 인터페이스 옵션 외에도 뛰어난 다기능성과 탁월한 가성비를 특징으로 합니다. 조화를 이루는 비전 구성 요소가 탑재된 dart 카메라는 다양한 비전 및 임베디드 솔루션에 이상적인 옵션입니다. 이러한 구성 요소에는 S-mount 렌즈, 케이블, PC 카드, pylon 카메라 소프트웨어 제품군 및 인기 있는 임베디드 처리 플랫폼과의 호환성이 포함됩니다.