조명 컨트롤러 신제품
- 날짜
- 2023/10/17
Basler 조명 포트폴리오에 비용 효율적인 다중 채널 조명 컨트롤러가 새로 추가되었습니다. 또한 이제 대부분의 Basler 카메라에서 조명 제어를 위한 SLP 기능을 사용할 수 있습니다.
이제 Basler가 자체 개발한 SLP 기능을 ace 2, boost R, ace U, ace L 등 거의 모든 Basler 카메라 시리즈에서 사용할 수 있습니다. 카메라의 SLP 기능을 적절한 Basler SLP 컨트롤러와 함께 사용할 경우 pylon 소프트웨어를 통해 조명을 비전 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 특히, 차별화된 자동 플래시 동기화 기능 덕분에 고객 측의 개발 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다.
Basler SLP 컨트롤러는 프리미엄 제품 라인의 Basler 카메라 조명처럼 조명에 이미 통합되어 있거나 Basler 스탠다드 조명의 경우에는 외부 컨트롤러로 사용할 수 있습니다. SLP 기능을 사용하면 연속 조명, 스트로빙(플래시 작업) 또는 오버드라이브(광도가 높은 작업)와 같은 다양한 모드로 조명을 활용할 수 있습니다. 빠른 시일 내에 Basler ace 2 X visSWIR 카메라에도 SLP 기능이 탑재될 예정입니다.

또한 Basler는 비용 효율적인 최신 조명 컨트롤러 2종을 선보이며 비전 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 비전 시스템의 조명을 제어하는 Basler 스탠다드 컨트롤러에서는 2개 채널(2C) 또는 4개 채널(4C)을 사용할 수 있습니다. 즉, 하나의 어플리케이션에 대해 2개 또는 최대 4개의 조명 시스템을 하나의 컨트롤러로 제어할 수 있어 비용이 절감됩니다. 새로운 Basler 조명 컨트롤러를 사용하면 조명을 연속 모드로 전환하거나 카메라와 동시에 트리거할 수 있습니다(펄스 모드). 조명 제어는 하드웨어에서 직접 수동으로 설정하거나 4채널 컨트롤러의 경우 웹 인터페이스를 통해 설정할 수도 있습니다.
새로운 조명 컨트롤러는 이미 Basler 조명 어드바이저에 포함되어 있습니다. 이 온라인 툴은 개발 프로세스 초기에 비전 시스템과 호환 가능하고 적절한 조화를 이루는 조명 구성 요소를 선택하는 데 중요합니다. 사용자는 단계별 안내에 따라 다양한 조명 구성 요소들을 살펴보고 요구 사항에 맞는 제품을 선택할 수 있어 시간이 절약됩니다.