포팅 가이드: dart MIPI용 BCON을 Yocto 기반 임베디드 시스템에 손쉽게 통합
- 날짜
- 2022. 9. 12.
이 주제에 대한 Basler의 최신 포팅 가이드에서는 Basler dart 카메라와 MIPI CSI-2 인터페이스를 Yocto® 기반 플랫폼에 통합하는 방법을 단계별로 설명합니다. 이 가이드는 NXP® i.MX 8M 어플리케이션 프로세서 시리즈로 제작되어 해당 시스템에 비전을 쉽고 빠르게 추가하려는 시스템 온 모듈(System-on-Module) 제조업체 또는 시스템 통합업체에 유용한 정보를 제공합니다.
이 주제에 대한 Basler의 최신 포팅 가이드에서는 Basler dart 카메라와 MIPI CSI-2 인터페이스를 Yocto 기반 플랫폼에 통합하는 방법을 단계별로 설명합니다. 이 가이드는 NXP® i.MX 8M 어플리케이션 프로세서 시리즈로 제작되어 해당 시스템에 비전을 쉽고 빠르게 추가하려는 시스템 온 모듈(System-on-Module) 제조업체 또는 시스템 통합업체에 유용한 정보를 제공합니다. Yocto Project®는 Linux 기반 시스템을 위한 템플릿, 도구 및 방법을 제공하는 오픈 소스 협업 프로젝트입니다.
포팅에 필요한 소스는 개발 프로세스를 간소화하기 위해 기존 Yocto 프로젝트에서 원활하게 통합할 수 있는 GitHub 메타 계층 형태로 제공됩니다. 각 계층에는 통합 및 컴파일 세부 정보가 포함된 자체 설명서가 있고 pylon 뷰어, pypylon, pylon SDK, GenTL Producer, Basler 커널 패치(Kernel Patches) 및 Basler 카메라 드라이버의 구성 요소가 포함되어 있습니다. 필요한 모든 리소스가 명확하게 요약 및 그룹화되어 포팅 프로세스(Porting Process)의 작업 속도가 크게 향상됩니다.