pylon 7.3에서 더 많은 이미지 처리를 위한 새로운 vTools
pylon 7.3에서 더 많은 이미지 처리를 위한 새로운 vTools
- 날짜
- 2023. 5. 3.
Pylon 7.3 릴리스, 더욱 경제적인 새로운 vTools와 함께 정렬, 성능 최적화 및 간단한 테스트를 위한 신규 기능 제공
Basler는 pylon 7.3 릴리스를 통해 새로운 "Starter" 라이선스 레벨로 vTools 포트폴리오를 확장합니다. Starter 라이선스는 기존의 기본 및 프로 라이선스보다 더욱 경제적인 버전을 제공합니다. Starter 라이선스는 모든 코드 판독기 및 템플릿 매칭 라이선스에서 사용할 수 있습니다.
모든 매칭 알고리즘은 추가 처리 단계를 위해 오브젝트를 정렬할 수 있는 새로운 정렬 기능을 통해 확장됩니다. 또한 새로운 이미지 로딩 vTools는 하드 디스크에서 로드된 이미지를 이용한 디버깅 및 테스트 작업을 간소화합니다. 새로운 사전 처리 vTools와 관심 영역 기능을 사용하면 감지 및 성능 속도를 최적화하여 어플리케이션을 최대한 활용할 수 있습니다.

카메라 API 생성기
강력한 pylon 뷰어에 새로운 카메라 API 생성기 도구가 통합되어 Basler 카메라의 프로그래밍 기능을 강화합니다. 이 새로운 툴을 사용하면 특정 Basler 카메라에 대한 전용 API를 C++ 또는 .NET 언어로 생성할 수 있습니다. 새로운 API에는 카메라와 함께 제공되는 기능만 포함되어 있고 어플리케이션에서 카메라를 효율적으로 통합하고 제어할 수 있기에 시간 및 노력을 절감하고 시장 출시 소요 기간을 단축할 수 있습니다.