보도 자료

Basler pylon vTools: 새로운 pylon 7에 맞게 정교하게 조정된 이미지 처리 모듈

With the release of pylon 7, Basler is expanding its popular software to include pylon vTools. With these software modules, Basler customers can use a range of intelligent image processing functions for their applications without extensive training.

Basler AG는 pylon 7 출시를 통해 고객의 어플리케이션을 위한 복합적이고 강력한 이미지 처리 기능인 Basler pylon vTools를 쉽고 빠르게 사용할 수 있도록 지원하는 일련의 소프트웨어 모듈을 도입했습니다. 사용자는 pylon vTools를 사용할 경우 카메라 제어 및 이미지 획득을 통해 한 번에 지능형 구조 인식, 정확한 오브젝트 배치 상태 지정 또는 강력한 코드 인식 기능을 해당 어플리케이션에 유연하게 통합할 수 있으며, 이러한 기능들은 언제나 Basler의 카메라 포트폴리오와 완벽한 조화를 이룹니다.

Basler pylon vTools: Custom-Fit Image Processing Modules for the New pylon 7

컴퓨터 비전을 사용하는 기업들은 몇 가지 문제를 경험합니다. 개발팀에 이미지 처리 전문가가 부족한 경우가 많고 이미지 처리 전문 지식을 구축하는 데에도 많은 비용이 들기 때문입니다. 또한 기본 비전 툴을 회사의 자체 아키텍처에 통합하는 작업은 매우 복잡하며, 실제로 필요한 기능은 얼마 되지 않는 경우에도 대규모 종합 이미지 처리 소프트웨어 모듈을 구입해야 합니다.

pylon vTools는 성능이 입증된 pylon 소프트웨어를 통해 이러한 문제를 해결하고 완벽히 통합된 이미지 처리 기능을 제공하여 고객이 단일 소스로부터 이미지 획득 및 이미지 처리 기능을 제공받을 수 있도록 합니다. 이 툴은 시각적으로 쉽고 빠르게 만들 수 있으며 기존 아키텍처에도 간단하게 통합할 수 있습니다. 또한 이 기능은 고객의 요구 사항에 따라 비용 효율적인 모듈 형태로 제공됩니다. pylon vTools는 데모 라이선스의 간단한 온라인 활성화를 통해 설치 직후 무료로 사용해 볼 수 있습니다.

Basler AG의 소프트웨어 제품 관리자인 틸만 주퍼(Tilmann Zuper)는 pylon vTools가 많은 고객의 작업을 더욱 쉽게 만들어 줄 것이라고 확신합니다. “고객은 이미지 획득에서 이미지 분석 단계에 이르기까지 쉽고 빠르게 결과를 얻을 수 있습니다. 장시간 교육 없이 즉시 생산성을 높일 수 있으며 유연한 라이선스 모델 덕분에 제조 비용이 절감됩니다."

Basler pylon vTools는 Windows 및 Linux x86에서 사용할 수 있습니다. vTools의 기능 및 제공 모듈에 대한 자세한 내용은 Basler 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.