보도 자료

Basler AG, 상반기 역대 최고 매출 달성...계속되는 높은 주문 잔량과 함께 하반기 시작

날짜
2022. 8. 3.

Basler AG는 8월 3일 2022년 상반기 최종 실적을 발표합니다. Basler 그룹은 올해 첫 6개월 동안 역대 최고 매출액을 새롭게 달성하고 직원 1000명이라는 장벽을 넘어섰습니다. 2022년 상반기에는 지속적인 반도체 위기, 중국의 봉쇄조치, 수요 정상화, 시장에 직접 접근할 수 있는 화상 처리 구성 요소에 대한 종합 공급업체로 성장하기 위한 Basler의 적극적이며 전략적인 노력이 두드러졌습니다.

2021년 기준 대비 매출은 14% 증가한 1억 3,080만 유로(전년도: 1억 1,520만 유로)를 기록했습니다. 2021년 상반기의 우수했던 수주 실적과 비교할 때 수주 규모는 3% 감소한 1억 4,790만 유로(전년도: 1억 5,240만 유로)를 기록했습니다. 6분기에 걸쳐 매우 높은 수주량과 상당히 높은 양(+)의 수주 출하비율이 이어진 후, 올해 상반기 수주 주문은 정상적인 모습을 되찾았습니다. 이러한 정상화 추세는 2분기 중국의 봉쇄 조치 관련 시장 약화로 인해 더욱 가속화되었습니다.

매우 호조를 보였던 전년도에 비해 세전 수익은 600만 유로 감소한 1,480만 유로(전년도: 2,080만 유로)를 기록했습니다. 그러나 세전 수익률은 11.3%(전년: 18.1%)로 매우 견고한 수준이며 예측 범위의 상위권에 속할 뿐만 아니라 세전 수익률 약 12%와 연간 15%의 중간 매출 성장을 목표로 하는 Basler의 수익성 성장 전략의 작동 지점에 근접해 있습니다.

회사

전망

Basler 그룹은 성장 전망과 함께 2022 회계연도의 첫 6개월을 마감했습니다. 수주 감소, 중국에서의 봉쇄 조치로 인한 수요측 위험 및 경제 침체에도 불구하고 경영진은 기본적으로 올해 남은 기간을 낙관적으로 전망합니다. 약 1억 4,500만유로 규모의 높은 주문 잔량은 다가오는 2분기에 높은 수요로 이어집니다. 매출은 기본적으로 회계연도 하반기의 핵심 반도체 부품 공급 여건에 영향을 받을 것입니다. 경영진은 이러한 위험 요인들을 적절히 고려하기 위해 상반기 사업 수준이 예측 범위의 상위 수준을 기록했음에도 불구하고 추후 공지가 있을 때까지 성장 전망을 확인합니다. 해당 예측 범위는 세전 수익률 9~12%에서 2억 3500만~2억 6500만 유로 규모의 그룹 매출을 예상합니다.

2022년 반기 보고서 전문은 Basler 회사 웹사이트(www.baslerweb.com)에서 확인할 수 있습니다.

type: asset-hyperlink id: 1pq0lSVDVMhxDwdyea25Z7

type: asset-hyperlink id: 5sL7z0p5nXJOIYsfiNuMJ0

type: asset-hyperlink id: 1LFmzBRJCqNYoxyorA6wCH

유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.