TUM 보링 팀 - 터널 건설 혁신
Basler, 혁신적인 프로젝트에 카메라 후원
- 고객
- TUM 보링 팀
- 날짜
- 2024년 4월
TUM 보링 팀은 미래형 모빌리티를 개선하고자 함께 노력하는 60명 이상의 회원으로 구성된 공인 대학생 단체입니다. 이 팀은 Basler 카메라를 후원 받아 일론 머스크의 터널 건설 대회(Not-a-Boring Tunnel Construction Competition)에 참가했습니다. 이 대회의 목표는 30m 길이와 50cm 너비의 터널을 최대한 빠르고 정확하게 뚫어 미래형 모빌리티 인프라를 구축하는 것입니다.
TUM 보링 팀의 터널링 혁신(Innovation in Tunneling)은 뮌헨 공대 학생이 주도한 프로젝트로, 가장 빠른 터널 보링 머신(굴착기)을 개발하는 것을 목표로 합니다. 약 60명의 열정적인 학생들로 구성된 이 팀은 터널 굴착 기술을 혁신적으로 발전시켜 일론 머스크가 주최한 '터널 건설 대회'에서 2021년과 2023년 모두 우승팀으로 선정되었습니다.

터널 건설 대회 - 터널 건설 혁신
일론 머스크와 그가 설립한 터널 보링 회사 '더 보링 컴퍼니(The Boring Company)'는 터널 보링 기술의 현 수준을 개선하겠다는 일념 하에 2020년 7월부터 터널 건설 대회(Not-a-Boring Tunnel Construction Competition)를 개최해오고 있습니다. 이 대회에 참가한 전 세계 학생들은 달팽이보다(터널 보링 머신이 매우 느리게 움직여서 달팽이 속도보다 느린 경우가 많음) 빠르게 터널을 뚫는 터널 보링 머신을 설계하고 제작하기 위해 도전했습니다. 목표는 24시간 안에 100미터를 굴착하는 것이었으나 현재까지 터널 보링 머신은 하루에 40미터 정도만 굴착할 수 있었습니다. 이 대회의 목표는 지름 50cm, 길이 30m의 터널을 1.5 깊이로 최대한 빠르고 정교하게 굴착하는 것입니다.

TUM 보링 팀 - 승리를 위한 협업
TUM 보링 - 터널링 혁신 팀은 60명의 구성원으로 이루어진 팀입니다. 대부분이 학생들로, 16개 이상의 학부와 16개국에서 오는 등 다양한 배경을 가지고 있습니다. 이러한 다양성은 팀의 강점 중 하나입니다. 기계 공학, 전기공학, 컴퓨터 과학, 문학, 사회 과학, 경제학 등 다양한 분야의 전공자들이 함께 협력하여 혁신적인 터널링 솔루션을 개발했으며, 각 대회(2021년과 2023년)마다 약 14개월의 프로젝트 작업을 통해 터널 건설 혁신을 이루어냈습니다.

드릴링 기술 - 성공의 열쇠
2021
건식 자재 제거 방식으로 작업 효율성 향상
터널 건설을 위한 혁신적인 베어링 기술을 통해 기존 장비 대비 더 빨라진 작업 속도와 최소화된 준비 작업
2023
표면에서 바로 수평 방향으로 작업을 시작해 스타트 샤프트(start shaft) 불필요
유연한 파이프를 사용하여 좁은 곡선 반경 드릴링

Basler의 역할 - 완벽한 검사
사용된 Basler 카메라는 pylon 소프트웨어 제품군을 사용하여 시운전 및 구성 작업을 마쳤습니다. 드릴링 머신에는 여러 대의 Basler ace 2 카메라를 탑재하여 정밀도를 계속 관찰했습니다. 커팅 헤드의 카메라는 자재 제거 현황을 시각화하여 제거 프로세스를 모니터링합니다. 컨테이너에 설치된 추가 에어리어 스캔 카메라는 안전과 제어를 보장합니다. 라이브 이미지가 pylon 뷰어로 전송되어 작업이 올바른 순서로 수행되는지 확인합니다. 또한 최고 수준의 안전 기준을 충족하기 위해 기계를 가동하기 전에 컨테이너 안에 사람이 있는지도 확인했습니다.