카메라, 조명, 소프트웨어 및 3D 비전: Basler, 비전 박람회 2022에서 다양한 혁신 제품 선보일 예정
Basler의 성능 및 호환성에 대한 몰두는 세계 최고의 머신 비전 무역 박람회에서도 계속됩니다. Basler는 다양한 어플리케이션의 요구 사항을 충족하도록 설계된 완벽하게 조정된 폭넓은 비전 구성 요소 및 소프트웨어 도구 제품군을 선보입니다.
Basler AG는 "비전 스피드업 (Accelerate your Vision)"이라는 추진 모토를 내걸고 10월 4일부터 6일까지 독일 슈투트가르트 비전(VISION) 박람회에서 다양한 컴퓨터 비전 솔루션을 선보입니다. 주요 카메라 제품에는 Basler의 최신 ace 2 5 GigE, 최신 SWIR, 열화상 및 3D 카메라, 그리고 약 200여종의 새로운 조명 구성 요소가 포함됩니다. 소프트웨어 프레젠테이션은 이미지 처리 모듈인 pylon vTools를 중점적으로 다룰 예정입니다.

비전 박람회 2022에서 선보일 주요 Basler 제품
5 GigE가 탑재된 ace 2 카메라: 이 카메라는 빠른 속도뿐만 아니라 뛰어난 가성비와 손쉬운 통합을 특징으로 합니다. 성능이 검증된 카메라의 폼 팩터와 적절하게 조정된 소프트웨어를 통해 고객은 최소한의 작업으로 비전 시스템을 업그레이드하고 성능을 강화할 수 있습니다.
pylon vTools: 이 소프트웨어 모듈을 통해 고객은 복잡하고 강력한 이미지 처리 기능을 어플리케이션에 쉽고 빠르게 사용할 수 있습니다. pylon vTools는 사용자에게 지능형 구조 인식, 정확한 오브젝트 위치 지정 또는 강력한 코드 인식과 같은 기능을 디자인, 테스트 및 통합할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 이점은 완벽한 조화를 이루는 Basler의 제품 포트폴리오 덕분에 카메라 제어 및 이미지 획득 작업과 더불어 실현할 수 있습니다.
최신 SWIR 및 열화상 카메라: SWIR 카메라는 가시광선 밖에서 작동함으로 산업용 어플리케이션을 위한 간단하고 비용 효율적인 적외선 감지 작업을 지원합니다. 예를 들어 테스트 표본에서 숨겨진 구조를 감지하거나 수분 및 당 함량을 측정할 수 있습니다.
새로운 조명 제품 200종: 이 고품질 구성 요소는 산업용으로 디자인 및 테스트되어 다른 모든 Basler 구성 요소와 손쉬운 통합 및 호환성을 보장합니다.
3D 카메라 포트폴리오: 업계에서 인정받은 Basler의 3D 카메라 포트폴리오에는 정확한 3D 비전을 위한 ToF(Time-of-Flight) 및 스테레오 비전 기술이 탑재되어 있습니다.
Basler의 제품 비즈니스 관리 부문 이사인 르네 폰 핀텔(René von Fintel)은 Basler 부스에 반영된 회사의 새로운 전략적 방향을 보고 다음과 같은 소감을 밝혔습니다. "Basler는 올해 완전한 비전 제품 공급업체로 거듭나기 위한 또 다른 도약을 이루고 있습니다. 여기에는 새로운 5 GigE ace 2 카메라와 Basler의 열화상 카메라, SWIR 카메라와 같은 카메라 포트폴리오의 혁신적인 확장뿐만 아니라 조명 구성 요소, pylon 소프트웨어 부문의 화상 처리 툴 추가와 같은 노력들이 포함됩니다.”
Basler는 산업용 로봇 작업, 측정 및 바코드 판독을 보여주는 비전 가이드 로봇에 대한 데모를 포함하여 부스에서 진행되는 여러 라이브 데모를 통해 제품 성능을 설명할 것입니다. 이와 더불어 NXP®와 공동으로 개발한 웨이퍼 검사 시스템도 선보일 예정입니다. 이번 박람회에서 방문객들은 AI와 딥 러닝을 활용하는 비전 시스템에서 감지되는 웨이퍼 결함을 시뮬레이션할 수 있습니다.