![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&q=80&fit=pad)
pylon vTools
쉬운 이미지 처리
통합 사용자 인터페이스
pylon 뷰어에서 카메라, 이미지 획득 및 이미지 처리 제어그래픽 프로그래밍
직관적인 프로그래밍을 통한 빠른 결과성능 및 견고성
어플리케이션에 안정적으로 통합모듈식 라이선스
필요한 기능만 구매
pylon vTools의 기능
pylon 뷰어에서 간편하게 생성
pylon 뷰어 워크벤치에서 이미지 처리 함수를 쉽고 빠르게 생성할 수 있으며, 선택, 삽입, 구성, 체인 연결, 개별 처리 단계 테스트 등을 vTools로 수행할 수 있습니다. 워크벤치에서 생성한 이미지 처리 함수를 레시피 파일로 저장하여 자체 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
라이브 이미지로 정밀한 조정
워크벤치에서 라이브 이미지의 개별 처리 단계와 레시피 파일의 전체 이미지 처리 체인을 테스트하고 정밀하게 조정할 수 있으므로 어플리케이션에 맞는 최적의 성능과 정확도를 쉽고 빠르게 달성할 수 있습니다.
![pylon API와의 유연한 통합](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6OiWkJTkSfrEOsbOP3vvyA/20292ede8cf0ce1dcfea9b680e11d6e0/pylon-vtools-integration-api-2.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
pylon API와의 유연한 통합
이미지 처리 기능을 자체 어플리케이션에 통합하기 위해 널리 사용되는 pylon API는 레시피 파일을 로드 및 실행하고 프로그램 코드에서 결과를 평가할 수 있는 다양하고 간단한 기능을 제공합니다. 어플리케이션 코드를 변경하거나 다시 컴파일할 필요 없이 pylon 뷰어를 사용하여 레시피 파일을 통해 어플리케이션의 설정을 조정할 수 있습니다.
![pypylon](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7jDkyHRxGkEM3Ov8pNnsZR/1b31cd0031c178a0f375b7a9cbcc9501/pypylon_logo_teaser.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
오픈 소스
pylon vTools이 오픈 소스 소프트웨어인 pypylon에 통합되어 Python 프로그래밍 언어로 개발 시간을 단축하고 강력한 이미지 처리 파이프라인을 구축할 수 있습니다.
pylon vTools - 코드 판독 함수를 쉽게 구성하기
pylon vTools를 사용하면 pylon 소프트웨어의 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 바코드, QR 코드 및 데이터 매트릭스 코드에 대한 코드 판독 기능을 레시피로 쉽게 만들 수 있습니다. 짧은 동영상을 통해 이에 대해서 그리고 라이선스 모델에 대해 자세히 알아보고 무료 데모 및 평가판 라이선스도 활용하세요.
워크벤치 - pylon에서 이미지 처리 작동 방식
pylon vTools 체험
자주 묻는 질문
Basler'의 pylon vTools는 현재 pylon 설치에 포함되어 있습니다. 평소와 같이 pylon을 다운로드하여 설치한 다음 pylon Viewer의 링크를 통해 쉽게 활성화할 수 있습니다. 유효한 이메일 주소만 있으면 활성화 후 80일 동안 pylon Viewer의 워크벤치에서 vTools를 사용해 볼 수 있습니다.
pylon API를 통해 자체 프로그램 코드와의 통합을 평가하려면 평가 라이선스가 필요하며, 이 웹사이트를 통해 요청하면 받아보실 수 있습니다. 평가 라이선스는 180일 동안 유효하며 평가 용도로만 사용할 수 있습니다.
pylon vTools를 상업적으로 그리고 시간적인 제한 없이 활성화하려면 해당 기능에 대한 상업용 라이선스가 필요하며, 이는 해당 웹사이트를 통해 구매할 수 있습니다.
"평가판 라이선스 요청" 버튼을 클릭하여 평가판 라이선스를 요청할 수 있습니다. 그러면 Basler 팀에서 라이선스를 보내드리기 위해 연락을 드릴 것입니다.
평가판 라이선스를 사용하면 어플리케이션에 모든 pylon vTools를 포함할 수 있고, 어플리케이션 내에서 180일 이내에 몇 분 동안 실행할 수 있습니다.
평가판 라이선스 요청라이선스 버전은 각각의 기능, 성능 및 가격 측면에서 차이가 있습니다. 스타터(Starter) 라이선스 버전은 기능과 그 범위가 제한되어 있지만, 매력적인 가격으로 구입할 수 있거나 무료로 제공됩니다. Basic 및 Pro 버전은 보다 많은 기능과 성능을 제공하지만 가격이 더 비쌉니다. vTool의 "사양" 섹션을 확인하여 해당 활용 사례에 가장 적합한 라이선스 버전을 판단하고 80일 무료 평가판을 통해 직접 사용해 보세요.
요청한 상용 또는 평가판 라이선스의 경우 이메일로 티켓 번호를 받게 됩니다. 이 번호로 라이선스 포털에서 주문한 라이선스를 수령하여 동글 또는 pylon이 설치된 해당 시스템으로 직접 가져올 수 있습니다. 이메일로 티켓 번호와 함께 더 자세한 정보를 받게 됩니다.
평가판 라이선스에는 동글이 필요하지 않습니다. 일단 가져온 라이선스는 시스템에 바인딩되며 교체하거나 이동할 수 없습니다.
상업용 라이선스는 컴퓨터나 동글과 결합할 수 있습니다. 시스템과 결합된 라이선스는 추가 하드웨어가 필요하지 않지만 하나의 시스템과 결합됩니다. 동글 라이선스는 한 시스템에서 다른 시스템으로 이동할 수 있습니다. 고객은 상황에 맞게 가장 적합한 방식을 선택할 수 있습니다.
연결된 카메라 수에 관계없이 하나의 라이선스는 하나의 pylon 설치에만 유효합니다.
pylon의 확장 기능인 pylon vTools는 pylon으로 처리할 수 있는 모든 Basler 2D 카메라와 함께 작동합니다.
pylon vTools에 대한 자세한 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.