Rapid Pallet Tracker를 통한 효율적인 창고 관리
바코드 캡처를 위해 ace 카메라에 의존하는 Artemis Vision
- 고객
- Artemis Vision
- 위치
- 덴버, 미국


강력한 자동 스캔
창고 관리에서 높은 재고 회전율은 문제없는 상품의 신속한 이동과 추적할 수 있는 공급망에 달려 있습니다. 수동 스캔은 시간이 오래 걸리고 느리며 오류가 발생하기 쉬워 비용이 너무 많이 들기 때문에 한계에 도달하게 마련입니다.
물품은 종종 연속적으로 또는 급격하게 고속으로 이동하기 때문에 바코드 라벨의 정보를 안정적으로 캡처하기가 어렵습니다. 이를 위해서는 높은 인식 성능을 제공하는 빠르고 강력한 기술이 필요합니다. Basler ace 카메라를 사용하여 이미지 처리를 통해 바코드를 스캔하는 것은 RFID 추적보다 훨씬 효율적이고 비용 효율적인 대안입니다.

배포된 솔루션
Rapid Pallet Tracker의 Basler ace 카메라 acA2440-35um으로 실시간으로 자동 스캔할 때마다 바코드 스캔 이미지가 생성됩니다. 이 이미지는 타임스탬프가 찍히고 웹 기반 대시보드를 통해 검색할 수 있는 데이터베이스에 저장됩니다. 이러한 드라이브 스루 바코드 스캔 시스템은 지게차 작업자가 멈추거나 내릴 필요 없이 작동하며 스캔 정확도에 대한 즉각적인 피드백이 제공됩니다.
USB 3.0 인터페이스와 IMX264 센서 때문에 이 Basler 카메라 모델인 acA2440-35um을 선택했습니다. Basler 카메라는 가격 경쟁력이 뛰어나고 전달 시간이 빠릅니다. 탁월한 성능 덕분에 수년 동안 여러 시스템에서 이 카메라를 사용해 왔습니다.
로딩 시간 절약 및 기타 이점
이 시스템은 트럭당 적재 시간을 25분 절약하여 Artemis Vision'의 고객이 하루에 더 많은 트럭을 처리하는 데 도움이 됩니다. 시간 외에도 인건비 절감과 고객 위약금 및 재고 부정확성 방지를 통해 비용을 절감할 수 있습니다. RFID 태그에 들어가는 비용과 비교하면 연간 정규직 한 명의 급여만큼 절약할 수 있는 정도입니다. RaPTr의 다른 이점으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.
유지보수나 장비 공간이 거의 필요하지 않습니다.
기존 ERP 시스템에 쉽게 통합할 수 있지만 독립적으로 운영할 수도 있습니다
고객 바코드의 크기와 유형, 창고 구성에 따라 싱글 또는 듀얼 카메라 모델로 제공됩니다.
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.