유연한 줌 기능을 갖춘 오토 포커스 솔루션

주요 내용
일반적으로 머신 비전 시스템은 초점 거리, 시야각 또는 줌 레벨을 조정할 수 없는 고정 렌즈가 장착된 카메라에 의존합니다. 전동식 렌즈가 통합된 카메라는 다양한 크기와 모양에 관계없이 검사 대상의 다양한 물체에 맞게 자동으로 조정할 수 있습니다. 전동 렌즈 오토 포커스 기능은 카메라가 획득한 여러 이미지의 대비 감지를 기반으로 합니다. 전동 렌즈가 장착된 카메라가 시스템 명령에 따라 확대하면 피사체가 확대되어 비전 시스템이 피사체의 가장자리와 디테일을 더 쉽게 감지할 수 있습니다. 이를 통해 카메라가 초점을 세분화하고 피사체에 선명한 초점을 맞출 수 있습니다.
문제 상황
시장에는 다양한 오토 포커스 솔루션이 있으며, 기계 제조업체와 OEM이 직면한 두 가지 주요 과제는 적합한 솔루션을 선택하는 방법과 최소한의 비용과 노력으로 솔루션을 통합하는 방법입니다. 모터식 렌즈 오토 포커스 시스템의 평균 재초점 속도는 약 5초입니다. 필요한 초점 거리 범위에서 광학 모터 줌 기능을 제공합니다. 또한 전동 렌즈가 제공하는 IR 차단 필터 옵션은 ITS와 같은 실외 어플리케이션에도 유용할 수 있습니다. 전동식 렌즈 오토 포커스 시스템을 통합하려면 렌즈 제어를 위한 프로그래밍이 필요하므로 카메라와 조화롭게 작동해야 합니다. 또한 이미지 분석을 수행하고 최적의 초점을 "결정"하기 위해 오토 포커스 알고리즘을 개발해야 합니다.
솔루션
Basler의 모터식 렌즈 오토 포커스 비전 솔루션은 가끔씩 줌을 하고 재초점의 조정이 필요할 때 사용될 수있도록 설계되었습니다. 일반적인 어플리케이션에는 비디오 감시, 로봇 공학 및 공장 자동화가 포함됩니다. 고속 검사 라인에 빠르고 연속적인 리포커싱 솔루션이 필요한 경우에는 리퀴드 렌즈 오토 포커스 솔루션이 더 적합합니다.
이점
카메라에 통합된 렌즈 제어 기능으로 여러 API를 번갈아 사용할 필요 없이 하나의 API인 Basler pylon으로만 작업할 수 있습니다.
AF 알고리즘이 카메라에미리 로드되어, 알고리즘을 직접 개발하지 않고도 pylon API에서 카메라 설정을 통해 오토 포커스 기능을 구현할 수 있습니다.
줌 및 IR 컷 필터 옵션의 유연성
궁금한 점이 있거나 더 자세히 알고 싶으신가요?
솔루션 카달로그 다운로드완벽한 솔루션을 위한 제품
Basler의 오토포커스 솔루션은 다양한 카메라 모델에 적용할 수 있습니다. 비전 전문가와의 상담을 통해 어플리케이션에 가장 적합한 오토포커스 솔루션을 찾아보세요.