비전 검사를 혁신하는 고속 오토포커스 솔루션
주요 내용
오토포커스는 소비자용 카메라에 흔히 포함된 기능이지만, 전문 이미징 어플리케이션에서는 추가 설정 절차를 거쳐야 사용할 수 있는 비표준 기능인 경우가 많습니다.
머신 비전 어플리케이션에서 대부분의 최종 사용자는 산업용 카메라를 고정된 위치에 장착합니다. 많은 경우 고정 초점 렌즈는 대상이 특정 피사계 심도(DoF) 내에 위치한다는 가정 하에 이미지 획득 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
그러나 대상 오브젝트까지의 작업 거리가 심도를 넘어 지속적으로 바뀌는 경우 기존의 고정 초점 머신 비전은 한계를 드러냅니다. 이러한 경우에는 오토포커스 비전 솔루션이 필요합니다. 오토포커스 비전 솔루션을 사용할 수 있는 어플리케이션에는 물류 분야의 코드 스캔 및 패킷 분류, 품질 관리를 위한 현미경 검사, 안과 검사 등을 들 수 있습니다.
문제 상황
현재 사용되는 오토포커스 기술은 모터 기반의 렌즈 자동 초점과 액체 렌즈 자동 초점 등 다양합니다. 기존의 모터 기반 자동 초점 렌즈는 움직이고 조정할 때마다 약 5초 정도가 소요되기 때문에 지나가는 개별 항목에 맞게 초점을 조정하는 데 더 많은 제작 시간이 소요됩니다. 이러한 렌즈는 신속한 초점 조정이 필요한 고속 또는 정밀 어플리케이션에는 적합하지 않습니다.
예를 들어, 주요 소매업체에는 신속한 운영 흐름을 보장하기 위해 완전 자동화된 패킷 분류 시스템이 필요합니다. 전자 부품 공급업체는 복수의 부품 어레이를 검사하기 위해 고효율 현미경 검사 시스템을 사용해야 하며, 시스템의 초점을 조정할 때마다 5초 동안 기다릴 시간적인 여유도 없습니다.
제조업체와 시스템 통합 설치 업체는 모두 안심하고 사용할 수 있는 빠르고 효과적인 오토포커스 비전 솔루션을 통합해야 합니다.
솔루션
Basler는 빠르고 안정적이며 통합하기 쉬운 오토포커스 비전 시스템을 설계했습니다. 이 오토포커스 비전 솔루션은 액체 렌즈와 고정 초점 렌즈를 결합하여 피사계 심도의 제약 문제를 해결합니다. 따라서 이 솔루션은 다양한 작동 거리에서 대상 오브젝트를 정확하게 이미지화할 수 있습니다.
이점
초고속 솔루션: 밀리초(Milliseconds) 내에 즉각적인 초점 조정 - 모터 자동 초점 렌즈보다 훨씬 빠른 성능
정확성과 신뢰성: 제한된 조명 조건이나 이미지 노이즈가 많은 환경에서도 뛰어난 품질의 이미지 결과 제공
간편한 사용: 간단한 배선과 업계에서 검증된 pylon API로 쉽게 프로그래밍 가능 (단 1줄의 코드)
전문 지원: 개별 애플리케이션에 맞춘 최적 솔루션을 위한 전문가의 맞춤 지원 제공
궁금한 점이 있거나 더 자세히 알고 싶으신가요?
솔루션 카달로그 다운로드완벽한 솔루션을 위한 제품
Basler의 오토포커스 솔루션은 다양한 카메라 모델에 적용할 수 있습니다. 비전 전문가와의 상담을 통해 어플리케이션에 가장 적합한 오토포커스 솔루션을 찾아보세요.