CT에서 접촉 없이 환자 자세 조정

CT 작업의 비접촉식 환자 자세 조정에서 중요한 점은 무엇입니까?
최적의 방사선량으로 CT(컴퓨터 단층 촬영기)에서 신뢰할 수 있는 검사 결과를 얻기 위한 주요 요인 중 하나는 환자의 정확한 위치 상태입니다. 이를 위해 의료진은 수동으로 환자 테이블을 올바른 위치로 옮깁니다. 정교한 정렬은 환자에게 투사된 레이저선을 기반으로 합니다. 일부 디바이스에는 자동화된 비접촉식 환자 위치 상태 지정 기능이 있습니다. 카메라와 소프트웨어는 이러한 시스템에서 매우 중요한 구성 요소입니다.
환자의 자세를 조정할 때 어려운 점은 무엇입니까?
COVID-19 팬데믹은 의료 작업 및 병원에서의 접촉 제한으로도 이어졌습니다. CT 촬영 중 검사실에는 의료진이 동행하지 않습니다. 그렇다면 어떻게 환자가 올바른 자세를 취할 수 있을까요? 해결책이자 당면 과제의 핵심은 디지털화입니다. 제어실에서 환자의 위치 상태를 지정하려면 이미지 캡처용 카메라와 모니터의 제어 및 표시를 위한 소프트웨어가 필요합니다. 이러한 카메라에서 중요한 요소는 짧은 지연 시간으로 환자의 이미지를 안정적으로 제공한다는 것입니다. 환자복의 재질이나 색상과 관계없이 투사된 레이저선을 감지할 수 있어야 합니다.
CT에서 비접촉식 환자 자세 조정을 위한 컴퓨터 비전 솔루션
CT에서 환자 위치 상태를 원격으로 제어하는 작업에는 Basler의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소뿐만 아니라 모든 구성 요소를 서로 조정하는 Basler의 전문 지식이 통합적으로 반영됩니다.
시스템 하드웨어는 3.2MP 해상도와 GigE 인터페이스가 지원되는 ace U 컬러 카메라 3대로 구성됩니다. 카메라 2대는 후면과 전면에서 환자의 위치 상태를 기록하고 세 번째 카메라는 레이저선을 감지합니다. 하드웨어 설정은 적절한 렌즈, 산업용 PC 및 카메라를 PC에 연결하는 3개의 30m GigE 데이터 케이블로 완성됩니다.
시스템에는 사용자 및 서비스 소프트웨어가 포함됩니다. 서비스 소프트웨어는 시스템 활성화와 기술자(FAE, 현장 응용 엔지니어)가 수행하는 올바른 카메라 설정을 위해 중요합니다. 이 과정에서 카메라의 특정 펌웨어 기능이 작동합니다. 이는 예를 들어 FAE가 검사실의 각 조명 상황에 따라 색 재현을 최적화하여, 위치 상태 지정을 위해 환자에게 투사된 레이저선을 최적으로 표시할 수 있음을 의미합니다. 의료진이 확인하는 사용자 소프트웨어는 전면, 후면 및 레이저 패턴을 보기 위한 3대의 카메라 이미지와 제어판 이미지로 구성된 4분할 구성 모니터 디스플레이를 제공합니다. 필요에 따라 마우스 클릭을 통해 각 개별 이미지를 전체 디스플레이로 확장할 수 있습니다.
환자에 대한 비접촉식 자세 조정을 위한 비전 솔루션의 이점
의료진을 위한 사용 편의성과 라이브 비디오 스트림의 낮은 지연 시간 및 높은 신뢰성
FAE를 통한 카메라 내 기능 설정을 위한 독점 서비스 소프트웨어로, 색상 재현을 현지 조건에 맞게 유연하지만 정확하게 조정하는 등의 작업 가능
단일 공급업체를 통한 최적으로 조정된 하드웨어 및 소프트웨어
카메라로 검사 중 환자를 모니터링하고 충돌 관련 사고를 방지하는 데 기여
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.