사용 사례

Basler ace 2, ToF 카메라 및 pylon이 포함된 DWS 물류 시스템

최근 몇 년 동안 전 세계적으로 택배 물동량이 급격히 증가했으며 이러한 추세는 한동안 지속될것으로보입니다. 이렇게 계속 증가하는 물량을 효율적으로 처리하려면 물리적인 수량(치수, 무게)을 캡처하고 바코드와 매트릭스 코드를 인식할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 이번 사용 사례에서는 Basler 솔루션을 사용하여 패키지의 치수 측정, 무게 측정 및 스캔(DWS)을 제공하는 시스템을 소개합니다.

>

택배 배송에 대한 다양한 요구 사항

컨베이어 벨트를 통해 운송되는 택배를 정확하게 식별해야 할 뿐만 아니라 레이저 프로파일 측정이나 3D 프로세스 등을 통해 정밀하게 측정해야 하는 등 택배 배송에서 DWS 시스템은 광범위한 작업을 수행합니다. 무게도 중요한 역할을 하므로 DWS 시스템은 계량을 위한 통합 솔루션을 제공해야 합니다.

다양한 작업 - 하나의 솔루션

Basler는 택배를 정확하게 감지하고 정밀하게 측정할 수 있는 DWS 시스템을 제공합니다. 컨베이어 벨트를 통한 택배 운송을 위한 이 DWS 솔루션은 세 가지 이미지 처리 구성 요소로 구성되어 있습니다.

  • Basler ace 2 에어리어 스캔 카메라

  • ToF 3D 카메라

  • pylon 소프트웨어 및 pylon vTools

먼저 네 대의 Basler ace 2 카메라가 통과하는 택배에서 바코드를 스캔합니다. 다음 단계에서는 두 대의 Basler ToF 카메라가 패키지를 정밀하게 측정합니다. 그런 다음 Basler pylon 소프트웨어 제품군이 이 데이터를 수집하고 분석합니다. pylon vTools는 ace 2 카메라로 스캔한 바코드, 매트릭스 및/또는 QR 코드를 인식하고 판독하는 데 사용됩니다. 또한 이 소프트웨어는 소포의 정확한 측정을 담당하는 두 대의 ToF 카메라의 관리 및 설정을 제어합니다. 즉, 전체 카메라 제어를 위해 단 하나의 소프트웨어만 필요합니다.

완벽한 DWS 솔루션

  • 단일 소스에서 유연한 DWS 솔루션을 위한 모든 구성 요소 제공

  • 뛰어난 가격 대비 성능

  • 통합 소프트웨어 솔루션

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.