고객 사례

자동차 업계의 CXP-12 구성 요소

비전 시스템을 사용하여 차체를 도색하는 작업에서 중요한 점은 무엇입니까?

Eines Vision Systems는 측정, 결함 감지 및 이미지 처리를 위해 복잡한 시스템 및 소프트웨어 솔루션을 개발하며 전 세계 자동차 제조업체의 가장 중요한 파트너 중 하나로 자리매김했습니다.

Eines Vision Systems에서 생산하는 비전 시스템 중 하나는 차량의 도색 품질을 검사하는 시스템인 Esφi입니다. Esφi는 컬러 스캐너이자 세계 최초로 생산라인에서 짧은 주기로 스캔이 가능한 시스템입니다. 그 결과 이 시스템은 생산 흐름을 방해하지 않으면서 제조 프로세스의 높은 생산성과 효율성에 기여합니다. 이 시스템은 머신 비전을 사용하여 자동차 업계의 품질 관리 수준을 한층 더 높입니다.

광택이 있는 도색 표면을 검사할 때 어려운 점은 무엇입니까?

Eines Vision Systems의 목표는 속도 저하 없이 도색된 표면을 검사하기 위해 이미 사용되고 있는 Esφi 시스템의 해상도 및 이미지 품질을 더욱 높이는 것이었습니다. 이러한 목표는 특히 많은 고객들에게 매우 중요한 의미를 갖습니다.

어플리케이션의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해서는 고속 카메라와 이에 적합한 렌즈가 포함된 이미지 처리 시스템 솔루션이 필요합니다. 높은 데이터 전송률을 처리하기 위해서는 인터페이스 카드도 필요합니다. 이러한 구성 요소들은 구현 노력과 비용을 낮게 유지하기 위해 카메라와 완벽하게 작동해야 합니다. 요약하면 Eines Vision Systems는 설치가 용이한 소프트웨어 제품군이 포함된 전형적인 CXP-12 솔루션을 찾고 있었습니다.

차체 결함 감지를 위한 솔루션

Esφi 차량 검사 시스템은 CXP-12 인터페이스 카드 및 Basler Premium Lenses와 함께 Basler boost 카메라(Basler boost boA4112-68cm)를 사용합니다.

이 카메라는 높은 프레임 속도로 뛰어난 해상도를 지원하기 때문에 인라인 스캔 성능을 크게 향상시킵니다. Basler Premium Lenses는 이처럼 까다로운 어플리케이션에 적합하며 매우 높은 해상도 덕분에 최상의 이미지 품질을 보장합니다.

CoaXPress 2.0 고속 인터페이스는 최신 이미지 센서의 가능성을 최대한 활용하여 어플리케이션의 성능을 극대화합니다. 사용된 인터페이스 카드는 boost 카메라와 훌륭한 조화를 이뤄 구현 작업 및 비용을 줄여줍니다.

또한 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 사용하여 이미지 획득 및 카메라 제어를 손쉽게 수행할 수 있습니다. 모든 구성 요소는 신중하게 테스트되었으며 서로 호환됩니다. 그 결과 고객은 프로젝트에 소요되는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

도색 표면의 품질 검사를 위한 비전 시스템의 이점

  • 도색 품질에 대한 안정적이고 신속한 테스트

  • 전체 비전 시스템 구성 요소의 원활하고 최적화된 협업

  • 단일 제공업체를 통한 하드웨어, 소프트웨어 및 개발 작업을 통해 노력, 비용 및 시간 절약

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.