Basler ace 카메라로 최적화된 X-ray 형광 투시 시스템

X선 형광 투시 시스템 어플리케이션에서 중요한 점은 무엇입니까?
Imaging Engineering은 의료용 형광 투시 이미징 시스템을 개발합니다. 의사는 형광 투시를 사용하여 관절 질환과 소화기 또는 연하 장애가 있는 환자를 실시간으로 검사합니다. 실시간 형광 투시 장비는 고도로 전문화되어 있고 가격이 매우 비쌉니다. 이 장비들은 대부분 의료 기술이나 병원에서 오랜 기간 동안 사용됩니다.
기존 X선 형광 투시 시스템의 문제점은 무엇입니까?
장기간 사용하는 형광 투시 장비라도 라이브 이미지는 안정적으로 생성할 것입니다. 그러나 구형 디바이스는 오래된 기술을 기반으로 작동합니다. 이미지 튜브 또는 CCD 기술이 사용되는 경우는 흔히 확인할 수 있습니다. 해당 카메라 시스템 및 이미징 컴퓨터의 핵심 구성 요소는 단종되었습니다. 따라서 Imaging Engineering은 구형 디바이스에 맞는 새로운 카메라를 찾았고 현재는 Basler ace를 사용하고 있습니다.
카메라가 탑재된 보다 강력한 X선 시스템을 위한 솔루션
Imaging Engineering은 구형 투시 디바이스에 맞는 새로운 카메라를 찾기 위해 전용 X-ray 카메라뿐만 아니라 Basler ace도 평가했습니다. Basler ace 카메라는 투시 이미징에 더 적합하기 때문에 Imaging Engineering은 CMOS 센서와 GigE 인터페이스가 탑재된 ace U를 선택했습니다. 이 카메라는 2.3MP 해상도에서 초당 42프레임을 생성합니다. 카메라의 높은 양자 효율과 타이밍 제어 옵션을 활용하여 Imaging Engineering은 고유한 이미지 캡처 모드를 개발했습니다. 이 모드는 방사선 전문의가 요구하는 이미지 품질을 유지하면서 환자와 직원의 방사선량을 최대 70%까지 줄여줍니다. 결과적으로 구형 디바이스를 고가의 최신 장비로 교체할 필요가 없으며 이전보다 훨씬 더 나은 성능이 구현됩니다.
카메라가 탑재된 X선 형광 투시 시스템의 이점
투시 시스템의 뛰어난 성능을 구현하기 위한 카메라 설계 및 성능
시스템 운영자의 비용 절감
Basler 기술 지원팀의 도움 및 공급망 관리
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.