비전 제품과 AI를 통해 시멘트 업계에서 나타나는 결함을 감지합니다.
- 고객
- TITAN CEMENT
- 날짜
- 2022
![가장 까다로운 조건에서의 검사 - 맞춤형 IP66/IP67 하우징이 탑재된 Basler ace 2 카메라는 시멘트 포대의 품질을 보장합니다](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2OH2JJGzTYLEkw7NIAx7TN/b4c992b40f5ca43196dcd737458c32d6/1_16_9.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&q=80&fit=pad)
![가장 까다로운 조건에서의 검사 - 맞춤형 IP66/IP67 하우징이 탑재된 Basler ace 2 카메라는 시멘트 포대의 품질을 보장합니다](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3AtZFXePrEyxdci3RS84k7/875219c9f26730d5012f7eefd16fce21/3_16_9.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
이 시멘트 산업용 어플리케이션에서 중요한 점은 무엇인가요?
시멘트 생산은 완제품을 출하할 준비가 되기 전까지 수많은 복잡한 단계가 진행되는 중공업 제조 공정의 한 예입니다. 빠르게 진행되는 생산 라인에서 작업 중단이 발생하면 상당한 지연이 발생하고 이는 시스템의 전반적인 효율성에 영향을 미치게 됩니다. 한편 시멘트 포대의 결함을 감지하지 못하면 반품이나 환불을 위한 추가 비용이 발생할 뿐만 아니라 팔레트 전체가 쉽게 오염될 수 있습니다. 또한 시멘트는 화학 제품이기 때문에 라벨링과 같은 다양한 법적 요구 사항 및 환경적 요구 사항이 적용되어 기업은 제조 및 배송 프로세스와 관련된 규정 준수 문제에 세심한 주의를 기울입니다.
품질 관리와 관련된 문제는 무엇인가요?
Titan Cement社는 유럽의 대표적인 시멘트 제조업체입니다. 이 회사는 최고의 품질 기준을 충족하기 위해 3교대로 근무하는 검사자들을 고용하여 생산된 시멘트 포대에 대해 연중무휴 24시간 인라인 육안 검사를 실시했습니다. 제안된 비전 시스템에 대한 요구 사항에는 시멘트 포대에 대한 실시간 품질 검사 성능과 제품 표면의 균열, 유출, 함몰, 절단, 모서리 손상, 인쇄 오류 등의 결함 식별 기능이 포함되었으며, 이 모든 작업은 불균일한 조명 조건, 지나치게 많은 먼지, 오염, 진동 등 매우 까다로운 조건에서 이루어져야 했습니다. 비전 시스템은 지속적으로 작동하는 컨베이어 벨트에서 상시 결함 감지 기능을 제공하는 동시에 결함이 있는 제품이 감지될 경우 이를 실시간으로 알려야 합니다.
![작업 중 결함 감지 및 생산 과정 분석](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/YrcXfbxI5h1QEGOGFGLIn/7115bb28d81586a8ac39320087363654/detect-defects.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
솔루션 - 연중무휴 24시간 품질 관리를 위한 AI 및 엣지 컴퓨터 비전 시스템 (Edge Computer Vision System)
이 비전 솔루션은 시멘트 포대의 결함을 감지하는 Basler ace 2 USB 3.0 컬러 카메라와 인쇄 오류 검사를 수행하는 ace 2 GigE 모노크롬 카메라를 기반으로 작동합니다. 이 솔루션은 생산 라인의 견고한 브라킷에 탑재되며 광전지 트리거링 (Photocell Triggering)과 동기화되어 적절한 컨베이어 벨트 지점에서 각 시멘트 포대의 6면 중 5면을 검사합니다. Basler 렌즈는 이미지 캡처 작업이 최상의 조건에서 수행되도록 이를 미세 조정하는 데 사용됩니다. 컴팩트한 맞춤형 IP66/IP67 카메라 인클로저 (Camera Enclosure)는 카메라와 광학 장치를 열악한 산업 환경 조건(진동, 먼지, 습기)으로부터 안전하게 보호합니다. 개별 카메라 센서는 센서와 최대한 가까운 곳에서 작동하는 사내 처리 장치와 페어링 되므로 비전 시스템이 엣지 AI 비전 솔루션으로 작동할 수 있습니다. 내부적으로 이 솔루션은 솔루션별 비전 AI 알고리즘을 개발하는 동시에 엔드 투 엔드(End-to-end) 제품 배포를 조정하는 데 사용되는 Irida Labs의 'PerCV.ai' 플랫폼을 기반으로 제작되었습니다.
결함 감지 시스템에서 비전 제품을 사용할 경우 얻을 수 있는 이점
엣지에서의 이미지 처리 - 이미지 처리 속도를 높이고 지연 시간 단축
Basler ace 카메라와 고객 소프트웨어 환경을 쉽고 간편하게 통합 가능
카메라와 완벽한 조화를 이뤄 최상의 이미지 품질을 구현하는 Basler 렌즈
비전 솔루션 가이드, 렌즈 셀렉터, 비전 시스템 구성 어드바이저와 같은 툴을 통해 프로젝트의 요구 사항을 반영한 맞춤형 하드웨어를 쉽게 선택 가능
Irida Labs의 "PerCV.ai" 플랫폼과 같이 업계에서 검증된 소프트웨어 솔루션 에코시스템에 액세스 하여 더 높은 가치와 턴키 솔루션 제공
특별 프로젝트 팀이 성공적인 구현을 위해 만든 전문 가이드 제공
이 솔루션은 결함이 있는 포대가 팔레트로 이동되는 횟수를 크게 줄였으며 인건비 절감에도 기여했습니다. 그 결과, 불량 포대에 대한 고객들의 불만이 크게 감소했습니다
Basler는 고품질 Basler 카메라와 "PerCV.ai" 플랫폼 기반의 최첨단 AI 비전 소프트웨어를 사용하여 시스템이 사람의 눈처럼 카메라의 시각 정보를 이해하고 이러한 정보를 추가 처리 및 활용이 가능한 유용한 데이터 및 인사이트로 전환할 수 있습니다. Basler는 이를 통해 충실도 및 정확도가 뛰어난 포장 무결성 및 품질 보증 검사용 시스템을 제공합니다.
프로젝트 파트너: Irida Labs
선도적인 임베디드 비전 AI 소프트웨어 회사인 Irida Labs는 비전 시스템 및 디지털 트윈을 설계하고, 비전 AI 센서 및 엣지 하드웨어를 선택하며, AI 모델 개발 및 크기 조정이 가능한 포장 무결성 및 품질 보증용 비전 AI 솔루션을 구현하는 업무를 맡았습니다.
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.