AOI 시스템을 사용한 효율적인 미니 LED 품질 관리

미니 LED의 품질 관리란 무엇입니까?
미니 LED 기술은 다이렉트 뷰 LED 디스플레이 시장과 백라이팅 LCD 디스플레이 시장 모두에서 점차 대중화되고 있습니다. 미니 LED는 효율성과 비용 경쟁력을 강화하여 디스플레이 성능과 시각적 외관의 개선을 보장합니다.
미니 LED는 복잡한 공정을 거쳐 제조됩니다. 결함을 식별하고 균일성을 보장하기 위해서는 모든 픽셀을 검사해야 합니다.
중국 회사인 Mento는 Basler의 비전 솔루션을 사용하여 목시 검사, 결함 감지 및 위치 기록을 통해 미니 LED 장치의 품질을 관리하는 복잡한 AOI 시스템을 개발합니다.
미니 LED 생산 시 결함 감지 관련 요구 사항
검사 과정에서 감지된 결함 중 일부를 찾아 수리하고 이를 통해 생산 공정에서 재료 낭비를 줄이기 위해서는 정확한 정보(예: 결함 좌표)가 필요합니다.
이 디스플레이 검사 어플리케이션에서는 높은 정확도, 안정적인 성능 및 효율성이 매우 중요합니다.
이 작업에서 발생하는 주요 문제점은 다음과 같습니다.
칩 크기(<100µm)와 본드 사이의 간격(<1.5mm)이 매우 작기 때문에 높은 해상도가 필요
멀티 이미지 스티칭
뛰어난 품질의 컬러 이미지 재현 및 이미지 일관성

미니 LED의 품질 관리를 위한 비전 솔루션
미니 LED의 목시 검사에는 접착 이음, 솔더링 품질 및 개별 LED 칩 확인 작업이 포함됩니다. USB 3.0 인터페이스를 통해 20MP 해상도와 18 fps의 획득 속도를 지원하는 견고하고 안정적인 Basler ace 2 카메라는 이러한 목적에 매우 적합합니다.
Basler는 안정적인 이미지를 만들어내면서 뛰어난 이미지 품질 및 일관성에 대한 요구 사항과 같은 주요 문제를 더욱 효과적으로 해결하기 위해 카메라 내 기능을 커스터마이징하고 많은 부분을 개선했습니다. 고객은 맞춤형 펌웨어 솔루션을 기반으로 렌즈 관련 비용을 절약하여 시스템 비용을 낮출 수 있습니다.
다양한 조명을 통해 테스트 중인 미니 LED의 부품을 쉽게 구분할 수 있으며, 견고한 USB 3.0 케이블과 사용자 친화적인 pylon 카메라 소프트웨어 제품군과 함께 이 시스템은 주어진 예산 내에서 설계 목표를 달성할 수 있습니다.
Basler 비전 구성 요소가 포함된 AOI 솔루션의 이점
솔루션의 주요 이점은 다음과 같습니다.
Basler 비전 제품의 강력한 기능과 시장에서 검증받은 신뢰성으로 시스템 유지 관리 비용 절감
까다로운 어플리케이션의 요구 사항을 충족하는 유연하고 고유한 커스터마이징 솔루션
카메라의 풋 프린트가 작아 시스템 복잡성이 낮고 USB 3.0 인터페이스로 사용 편의성 강화
결함 좌표를 실시간으로 검사하고 기록하여 생산 효율 및 수율 향상
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.