사용 사례

Basler의 자동 초점 멀티 코드 판독 솔루션으로 물류 효율성 극대화

다양한 환경과 포맷에서 정밀성과 효율성 향상

바코드를 비롯한 다양한 코드 및 코드 판독 시스템은 데이터 입력, 재고 관리, 결제 프로세스를 가속화하며 물류 창고 운영 방식을 혁신해왔습니다. 그러나 물류 자동화 산업이 발전함에 따라 어플리케이션 요구 사항도 더욱 까다로워지고 있습니다. 휴대용 스캐너나 천장형 카메라를 사용해 코드를 하나씩 개별적으로 스캔하는 기존 방식은 더 이상 이러한 요구를 충족하지 못합니다. 이제 업계에는 보다 효율적인 솔루션이 필요합니다.

수작업 스캐닝 및 팔레타이징 프로세스의 과제

물류 창고 운영의 핵심은 효율성과 정확성입니다. 그러나 대량의 제품을 처리하는 과정에서 발생하는 문제들은 예기치 않은 지연과 오류를 초래할 수 있습니다.

수작업 스캐닝은 시간 소모가 크고 번거로움

바코드 판독에서 가장 큰 문제 중 하나는 수작업 스캐닝으로 인한 지연입니다. 일반적으로 작업자는 개별 제품 상자의 바코드를 스캔한 후, 한 층씩 쌓아가며 팔레트에 적재합니다. 한 층을 완료하면 다시 같은 과정을 반복해야 하며, 모든 층을 스캔하고 적재할 때까지 작업이 지속됩니다.

인적 오류와 스캐닝 한계로 인한 문제

작업자는 피로나 외부 요인으로 인해 바코드를 놓칠 가능성이 있습니다. 하나의 코드라도 누락되면 재작업이 필요하며, 바코드 불일치가 발생할 경우 전체 팔레트를 다시 해체하고 재스캔해야 하는 상황이 발생할 수 있습니다. 이는 특히 피크 타임이나 대량 처리 작업 중 비효율성을 가중시키는 요인이 됩니다.

멀티 코드 판독이 어떻게 도움이 될까요?

이 솔루션은 싱글 코드 판독에서 한 단계 진화하여, 고급 카메라 기반 시스템을 활용한 멀티 코드 판독을 지원합니다.

멀티 코드 판독(Multi-Code Reading) 기술을 사용하면 바코드, QR 코드, PDF417 코드, 데이터 매트릭스 코드, Aztec 코드 등을 동시에 스캔할 수 있습니다. 리테일, 물류, 제조 산업 등 다양한 분야에서 적용 가능하며, 제품 및 출하 물품을 보다 빠르고 효율적으로 처리하고 정리하는 데 최적화된 솔루션입니다.

또한, 멀티 코드 리더는 다양한 바코드 형식과 크기를 인식할 수 있어 여러 어플리케이션에 유연하게 적용됩니다. 특히, 여러 개의 코드가 포함된 복잡한 배송 라벨을 처리해야 하는 경우, 멀티 코드 리더를 활용하면 모든 코드를 동시에 판독할 수 있어 작업 효율성이 크게 향상됩니다.

Basler 멀티 코드 판독 비전 솔루션은 모든 단계에서 탁월한 효율성 제공

Basler의 오버헤드(천장형) 자동 초점 카메라 시스템은 코드 판독 프로세스를 한층 더 발전시켜 물류 자동화를 혁신합니다. 기존처럼 박스를 하나씩 스캔하는 방식이 아니라, 이제 작업자는 단 두 단계만으로 워크플로우를 최적화할 수 있습니다.

  • 동일한 높이의 여러 박스를 한 층에 배치 

  • 한 번의 클릭으로 박스에 있는 모든 QR 코드를 캡처 - 소프트웨어가 즉시 모든 코드를 동시에 판독 및 처리

이 과정을 반복할 때, 시스템의 통합 자동 초점(Auto Focus) 기술이 각 층 간의 거리 변화에 자동으로 적응하여 최적의 초점으로 정확한 판독을 보장합니다.

결과는? 더 빠른 처리 속도, 오류 감소, 그리고 운영 효율성의 극대화.

Basler의 기술적 이점  

Basler의 오버헤드 자동 초점 카메라 시스템은 최첨단 이미징 기술을 통합하여 탁월한 정밀도와 성능을 제공합니다.

  • 동시 멀티 코드 판독: 한 층 전체의 QR 코드를 한 번에 스캔하고 즉시 처리

  • 통합 자동 초점 기능: 층의 높이에 따라 초점을 자동 조정하여 일관된 판독 정확도 유지

  • 다양한 코드 유형 지원: Basler의 pylon vTools 소프트웨어를 기반으로 QR 코드, 바코드, PDF417, 데이터 매트릭스, Aztec 코드 등 다양한 코드 판독 가능

    지금 데모 또는 맞춤형 솔루션 상담 요청하기

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

Basler 솔루션이 물류 창고에서 어떻게 활용될 수 있을까요?