유전자 시퀀싱 분석용 고해상도 CoaXPress 솔루션

CoaXPress 2.0 인터페이스를 이용한 정밀 유전자 시퀀싱 (Gene Sequencing)

주요 내용

실험실 자동화에서는 유전자 시퀀싱(Gene Sequencing)을 통해 유전 물질을 분석하기 위해 훨씬 더 빠르고 신뢰할 수 있는 방법이 사용되고 있습니다. 차세대 염기서열 분석(NGS)을 사용하면 게놈 (Genome) 구조의 미세한 차이까지 감지하고 평가할 수 있습니다. 또한 DNA 가닥에 있는 네 개의 서로 다른 염기 서열을 시각화하고 판단하는 작업이 필요합니다.

CoaXPress 2.0 인터페이스를 이용한 정밀 유전자 시퀀싱 (Gene Sequencing)

문제 상황

높은 주파수에서 고해상도 이미지를 획득하기 위해서는 강력한 비전 시스템이 필요합니다. 시퀀싱 장치 제조업체는 이미지 처리 기능을 사용하여 생명체의 작은 구성 요소를 매우 빠르고 정확하게 시각화할 수 있습니다. CoaXPress 2.0 인터페이스 (카메라, 인터페이스 카드 또는 프레임 그래버 및 기타 구성 요소 포함)가 탑재된 시스템은 간단한 설치 작업 및 양질의 측정 결과에 대한 요구 사항을 충족합니다.

솔루션

DNA 가닥에 있는 4개의 서로 다른 염기 서열을 시각화하고 판단하기 위해 염기를 포함하는 형광 뉴클레오타이드를 추가합니다. 이미지 처리 시스템은 이미지에서 형광 방출의 파장과 강도를 분석하는 데 사용됩니다. 그런 다음 형광 신호를 근거로 각 염기를 판단할 수 있습니다. 최신 CoaXPress 인터페이스가 탑재된 비전 시스템은 선명한 고해상도 이미지를 빠른 시퀀스로 출력하며 노이즈가 낮습니다. 이는 성공적인 유전자 시퀀싱을 위한 핵심 기능입니다. Basler는 다양한 유전자 시퀀싱 방법에 사용할 수 있는 적절한 액세서리를 포함하여 전체 비전 시스템을 위한 CXP-12 구성 요소를 제공합니다. 필요한 이미지 처리 구성 요소에는 동축 케이블을 통해 인터페이스 카드 또는 프레임 그래버에 연결되는 산업용 카메라가 포함됩니다. 새로운 센서와 CoaXPress 2.0 인터페이스를 통해 16.1MP 해상도에서 초당 최대 150 프레임의 카메라 전체 데이터 처리량을 전송할 수 있습니다.

이점

  • 더 빠른 속도에서 제공되는 더 높은 해상도의 이미지를 통해 더 우수한 결과 출력으로 정밀한 분석 가능

  • 밝거나 어두운 이미지 영역 모두에서 높은 컨트래스트(Contrast) 시각화를 위한 높은 다이나믹 레인지

  • CoaXPress 구성 요소의 플러그 앤 플레이 연결로 손쉬운 통합 및 대역폭 향상

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.