고객 사례

축구에서 골 판독 영상 보조 심판(VAR) 시스템

고객
vieww GmbH
‍위치
독일 아헨
날짜
2023

‍오랜 기간 동안 축구 심판은 영상 시스템을 ‍활용하여 ‍경기에 ‍대한 ‍판단을 내렸습니다. 골라인 기술과 ‍영상 보조 심판(VAR)은 스포츠에서 더 공정한 결정을 내릴 수 있게 ‍도와주지만 스포츠의 빠른 속도와 예측할 수 없는 특성으로 인해 시스템에 ‍여러 ‍문제를 발생시킵‍‍니다.

골라인 기술 기능의 예

골라인 기술(GLT)과 영상 보조 심판(VAR)이란 무엇인가요?

축구공이 골라인을 완전히 넘어 골로 인정할 ‍수 ‍있는지 여부는 단순히 경기의 ‍승패 이상의 문제가 될 수 있습니다. 경우에 따라 골에 대한 판단은 전문가 집단과 식사 자리에서 수십 년 동안 ‍논쟁 거리가 되기도 합니다. 1966년 월드컵의 ‍우승팀을 ‍결정한 ‍유명한 웸블리 골이 ‍대표적인 예입니다.   

심판은 오래전부터 자신의 감각에 의존하여 ‍골에 대한 의사 결정을 내릴 수 있을 뿐만 아니라 비전 기반 지원 시스템의 정확한 평가도 활용할 수 있었습니다.   

골라인 기술은 시작에 불과합니다.

머신 비전을 사용하여 골라인 위 또는 뒤에 있는 공의 위치를 확인하고 심판에게 결정을 알려주는 골라인 기술(GLT) 시스템은 2013년 독일 회사 vieww에 의해 도입되었으며 ‍같은 ‍해에 FIFA의 인증을 받았습니다. ‍이듬해 ‍이 ‍시스템은 ‍골제어(Goal Control)라는 ‍이름으로 2014년 브라질 FIFA 월드컵에서 사용되었습니다.  

‍애매한 상황에서‍의 지원

오늘날 카메라의 기능은 더 이상 골라인에서 심판을 지원하는 데만 국한되지 않습니다. FIFA 인증을 받은 VOL(가상 ‍오프사이드 ‍라인)을 포함하여 vieww VAR (영상 ‍보조 ‍심판) 시스템은 경기 내내 상세한 영상을 제공하여 ‍퇴장, ‍징계 ‍또는 오프사이드 위치와 같은 중요한 의사 결정에 도움을 줍니다. ‍따라서 축구에서 잘못된 ‍의사 ‍결정을 크게 줄일 수 있습니다.  

2022년부터 vieww GmbH와 운영 파트너는 독일 축구 리그(DFL)에 모든 심판 기술을 제공해 왔습니다.

축구의 보조 시스템을 위한 다양한 게임 장면

축구 보조 시스템의 ‍과제

축구에서는 속도와 정확성이 ‍매우 ‍중요합니다. 프로 ‍선수들은 빠른 속도로 달리며 공을 차지만, 오프사이드 위치와 일반 골 사이의 차이는 종종 몇 센티미터 또는 밀리미터에 불과합니다. 또한 경기장에 있는 수만 명의 팬과 TV를 ‍보고 ‍있는 수백만 명의 ‍시청자들은 심판이 ‍오래 ‍시간을 ‍끌며 ‍판단을 ‍미루는 것을 원하지 않습니다. 하지만 ‍당연히 ‍이러한 결정은 ‍신속할 뿐만 아니라 ‍정확해야 합니다.  

축구 영상 시스템의 ‍뛰어난 ‍정확도와 신뢰성

시장과 사용자는 높은 정확성과 신뢰성으로 심판의 결정을 지원하고 매우 빠르게 결과를 제공하는 ‍보조 시스템을 ‍요구합니다. VAR 시스템은 현장의 모든 상황을 실시간으로 정확하게 포착하고 분석할 수 있어야 합니다.   

cs-vieww

골라인 기술 및 VAR을 위한 기술 솔루션 

축구 경기장에 ‍적용된 ‍골라인 ‍기술은 초당 200 프레임(fps)을 캡처하는 ‍카메라 14대로 구성됩니다. 그 결과 최신 GLT 시스템은 축구에 ‍대한 ‍정확한 의사 결정을 위해 필요한 높은 수준의 공 추적 정확도를 제공합니다. 시스템의 신뢰성은 FIFA가 엄격히 ‍관리하며 FIFA는 매년 각 경기장에서 장비를 인증하고 테스트합니다.    

‍포함된 제품 Basler ace 2 ‍카메라

‍이 ‍시스템에는 ‍강력한 컴퓨터 비전 기능 세트가 탑재되어 있고 pylon 소프트웨어를 통해 쉽게 통합할 수 있는 기본 라인의 Basler ace 2 컬러 카메라가 사용됩니다. 또한 이미지 캡처를 ‍위해 ‍다양한 Basler 고정 초점 거리 렌즈가 사용됩니다. Basler ace 2 카메라는 시스템의 핵심 ‍구성 ‍요소로서 매우 강력한 그래픽 카드와 난방 또는 환기 시스템이 갖춰진 소형 컴퓨터 주변의 특수 하우징에 내장되어 있습니다. 

‍영상 ‍보조 ‍시스템으로 분석할 경기 장면

기술에 대한 요구 증가

‍축구 경기에서는 선수들의 움직임이 ‍매우 빠르기 때문에 ‍반드시 프레임 속도가 ‍높아야 ‍하지만 이미지 품질도 중요합니다. 방송사에 이미지를 전송하기 위해서는 현장의 상황을 명확하고 안정적으로 표현할 ‍수 ‍있는 뛰어난 품질이 요구되기 때문입니다. 또한 ‍이미지 ‍품질에 ‍대한 ‍방송사의 요구 수준은 앞으로도 계속해서 높아질 것으로 예상됩니다. 따라서 최적의 ‍이미지 ‍전송을 보장하기 위해서는 시스템에서 이미지 선명도, 대비, 색상 재현 등에 대한 요구 사항에 맞게 이미지를 조정할 수 있어야 합니다. 

카메라 시스템은 개별 아키텍처에 따라 각 경기장에 영구적으로 설치됩니다. 이를 위해서는 카메라 각도, 현장 범위, 조명 및 날씨 영향을 고려하여 현장을 매우 정확히 ‍측정해야 합니다. 그러나 보정 후에는 시스템을 원격으로 작동할 수 있으므로 경기장, 리그 및 연맹이 상당한 비용을 절감할 수 있습니다. 

우리는 Basler의 오랜 고객이며 솔루션을 기반으로 한 Basler의 협조에 감사드립니다! 우리는 ‍당사 ‍제품의 특수한 요구 사항에 맞는 매우 개별적인 솔루션을 제안받기도 합니다. 우리는 시장에 "폭넓은" 서비스를 제공하기 위해 ‍앞으로도 Basler와 ‍긴밀한 ‍협력을 유지해 나갈 것으로 기대합니다!
Matthias Engelhardt
vieww ‍상무이사

올바른 의사 결정을 위한 선명한 이미지

vieww는 골라인 기술뿐만 ‍아니라 AR 시스템용 GLT 카메라 이미지도 제공합니다. 이를 위해 vieww는 SDI 신호를 고품질 JPEG 이미지로 변환합니다. 세부 ‍정보가 손실되는 것을 막기 위해 각 이미지는 사진처럼 개별 캡처됩니다. ace 2 카메라는 TV 방송에 일반적으로 사용되는 50 fps 대신 200 fps로 ‍영상을 ‍녹화하기 때문에 심판은 진행 중인 상황에 대해 더 많은 이미지를 얻을 수 있습니다. 동시에 vieww가 개발한 지능형 서버/클라이언트 ‍컨셉트에는 높은 데이터 전송 속도가 필요하지 않기 때문에 시스템에서 매우 빠른 응답 시간을 ‍제공할 ‍수 ‍있습니다.

마이크로 초 단위로 동기화된 카메라는 이미지를 효율적으로 처리하여 ‍서버로 ‍전송하고 ‍해당 서버에서는 공 추적, 방송 피드 및 경기 데이터를 위한 데이터를 제공합니다. 공이 ‍골라인을 넘었는지를 두고 수십 년간의 ‍지속된 ‍논쟁은 마침내 과거의 일이 되었습니다. ‍데이터가 ‍골의 득점 여부를 확실하게 ‍알려주는 심판 시계로 전송되는 데 걸리는 시간은 1초 미만입니다. 

해당 솔루션용 제품들

비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.

시작할 준비가 되셨나요?

제품 및 서비스에 대해 자세히 알아보고 당사에서 ‍고객님의 ‍다음 프로젝트에 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보세요.