스마트폰 카메라 광학계의 정확한 MTF 측정

고해상도 스마트폰 광학 검사에서 중요한 점은 무엇입니까?
최근 휴대폰 카메라의 해상도가 계속 높아지면서 스마트폰 카메라 렌즈의 품질은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. MTF 측정 기술은 스마트폰 카메라 광학계를 평가하고 특징을 파악하는 데 널리 사용됩니다. 이러한 고정밀 측정 장비를 제조하기 위해서는 안정적이고 품질이 뛰어난 비전 시스템을 반드시 갖춰야 합니다. 중국에 최근 설립된 MTF 측정 장치 제조업체인 YunXian은 Basler의 경험과 고품질 비전 제품을 활용해 업계에서 높은 시장 점유율을 확보했습니다.
고해상도 스마트폰 광학 검사에서 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
고해상도 스마트폰 광학계를 정확하게 평가하기 위해서는 측정 포인트의 밀도가 높아야 합니다. 즉, MTF 측정 장치에는 중심부터 가장자리까지 여러 위치에 있는 렌즈를 검사하기 위해 12개 이상의 위치를 확보해야 합니다. 이 비전 작업에서는 여러 대의 산업용 카메라에 동시에 신호를 보내야 하며 정확한 MTF 측정 결과를 보장하기 위해 각 카메라에서 획득한 이미지의 일관성이 높아야 합니다.
개별 제품 및 전체 솔루션에 대한 Basler의 신속한 지원 덕분에 R&D 단계에서 많은 문제점을 해결하고 상당한 시간을 절약할 수 있었습니다. Basler를 선택한 또 다른 이유는 유명 렌즈 브랜드 중 상당 수가 Basler 비전 제품을 사용하고 있고 MTF 측정 업계에서 Basler의 평판이 우수하기 때문입니다. 우리는 시장에서 검증된 제품과 Basler 브랜드가 당사의 경쟁력을 강화하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다. YunXian 총괄 책임자
Basler의 이미지 처리 솔루션을 이용한 MTF 측정
MTF 측정 장비 내부에서는 먼저 포인트 광원이 확산되어 조명을 균일하게 만든 후에 측정 대상 렌즈를 통과합니다. 그다음에는 비전 구성 요소를 사용해 현미경을 통해 초점을 카메라 센서에 다시 이미지화합니다. 마지막으로 이미지는 컴퓨터로 전송되어 MTF 값을 계산하는 소프트웨어를 사용해 광도 분포를 분석합니다.
YunXian은 Basler에서 제공하는 비전 솔루션을 사용하여 MTF 측정 장비를 개발했습니다. 이 솔루션에는 ace USB 3.0 산업용 카메라, Basler Standard 렌즈, Basler 프리미엄 케이블을 포함한 하드웨어 구성 요소와 pylon 소프트웨어가 함께 제공됩니다. 각 포인트의 이미지는 서로 다른 작동 거리에서 촬영되고 YunXian의 자체 알고리즘을 통해 테스트 대상 렌즈의 정확한 MTF 값을 계산합니다.
Basler의 비전 솔루션이 포함된 MTF 측정 장치의 이점
향상된 인 카메라(In-camera) 트리거 신호 필터링 덕분에 쉽고 정확하며 안정적인 멀티 카메라 설정
측정 시스템에 기구적 통합이 쉬운 소형 ace 카메라
사용하기 쉬운 pylon 소프트웨어가 시스템 개발 시간을 크게 단축
100% 테스트를 거쳐 완벽한 조화를 이루는 Basler의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는 시스템 안정성 및 이미지 일관성까지 보장
해당 솔루션용 제품들
비슷한 솔루션을 구현하고 싶으신가요? 다음 제품이 도움이 될 것입니다.