克服 InGaAs SWIR 成像的畫素缺陷
本公司獨特的 Pixel Correction Beyond 演算法,開發目的在於克服經常出現在工業用 SWIR 成像中的畫素缺陷問題。該演算法超越了傳統的動態畫素缺陷校正方式。本技術可彈性微調影像內容的校正強度,以獲得大幅提升的 SWIR 畫質。在您的視覺系統運作時,可以同時獲得性能提升與成本下降等益處。

精確測量結果的主要障礙:有缺陷的畫素
數位工業用相機的影像感光元件,常常因為製造時的缺陷、感光元件老化或環境影等等,發生畫素缺陷問題,結果就是損害影像品質,進而影響測量與影像結果的精確性。

相機感光元件中的畫素缺陷
在長曝光時間、高增益設定、感光元件於高溫下運作(熱畫素)時,特別容易發生畫素缺陷問題。雖然有問題的畫素為數不多,但會完全呈現黑色或白色畫素,因而無法提供任何有用的資訊。
InGaAs 感光元件最著名的特色,就是對短波紅外光的靈敏度。不過這也使得該類元件容易發生畫素缺陷,感光元件溫度愈高,雜訊強度也跟著提高。
解決方案之一:動態畫素缺陷校正
畫素缺陷必須校正,測量精確度才能提高。靜態校正方式會在感光元件校正時偵測有缺陷的畫素,並且儲存結果。另一方面,動態校正會在應用執行時連續運作於每一張畫格,因此可以在新發現缺陷畫素時對條件變更進行反應。該方式會在影像資料自相機傳輸出去之前,對缺陷畫素進行辨識與校正,調整其方向與強度的數值,以符合周遭畫素。這種畫素運算會大量使用電腦算力,也必須及時進行運算,因此本公司的 Pixel Correction Beyond 功能係在相機 FPGA 上執行。
下一步:超越 SWIR 成像的 Pixel Correction Beyond 功能
對工業使用者而言,是否要使用具備冷卻功能的 SWIR 相機,主要取決於影像品質。Basler 的解決方案,其性能大幅超過舊有的校正演算法,能夠產生足堪匹敵 TEC 相機的影像品質,因而大幅降低系統成本。

Pixel Correction Beyond 功能在 SWIR 成像解决方案中的優越性
透過整合影像內容,我們的方法超越了傳統的動態畫素缺陷校正,提供:
靈活調整校正強度
更佳的邊緣結構校正結果,同時保留影像細節
也可校正飽和度多變的閃爍畫素
本公司的演算法可以帶來均勻且一致的影像,大幅改善 SWIR 成像品質。可透過校正強度的微調,達成影像品質的敏銳校正。在 SWIR 相機 FPGA 上執行該演算法,帶來最佳影像處理速度,不增加 CPU 負荷。
ace 2 X visSWIR 相機機型
為應用找到合適的相機,或使用我們的視覺系統配置工具設計系統。