Basler beat
在高解析度和高速下呈現最佳影像品質
在高解析度和高速下呈現最佳影像品質
Basler beat 採用 ams 具有高靈敏度的 CMV12000 感光元件,提供出色的影像品質,非常適合需要高解析度和高速、但對價格較為敏感的應用。
高靈敏度 CMOS 感光元件
透過靈敏的 CMOS 感光元件實現最佳影像品質兼具高速與高解析度
解析度 12 MP,取像速度 62 fpsCamera Link 介面
高速擷取專用介面高性能,低價位
經過實證的品質,一流的性價比

綜覽 Basler beat
Basler beat 在高取像速度和高解析度下提供優異的影像品質,提供黑白和彩色型號,採用 ams CMV12000 高靈敏度 CMOS 感光元件,特點包括循序掃描和全域快門技術。
CMOS 感光元件解析度可達 12 MP
取像速度超過 62 fps
透過 Camera Link 介面達到最快擷取速度
相輔相成的配件產品組合,例如 F-Mount 鏡頭
與所有熱門的影像擷取卡都相容
經過實證的 pylon 軟體套件
價格敏感型應用的理想選擇
beat 相機機型
為應用找到合適的相機,或使用我們的視覺系統配置工具設計系統。