合規

我們力求產品可靠、達到最高品質,因此持續擴大並改進品質管理系統。在此瀏覽 Basler 採行的合規標準。

合規

為了進一步達到營運和流程最佳化,我們建立並成功推行全面品質管理體系。我們秉持 DIN EN ISO 9001:2015 的精神,落實整合式管理體系,力求持續改進所有營運程序。

此為證書全名:Certificate DIN EN ISO 9001:2015 Basler 對我們的客戶而言,這表示我們的效率大幅提升,且作業流程達到最高可靠度。

我們為整體系統訂定明確的品質目標。由於我們持續審查相關目標,因此可以快速發現偏差之處,並採取必要的對策。公司內部網路提供專屬線上手冊,確保所有工作同仁都能隨時獲得最新資訊。

LRQA(英商勞盛)將在年度參訪期間監督我們品質管理體系的效率。持續的內部審查將確保不斷檢驗並改進所有作業流程。

我們的品質管理體系充滿動能、持續進化,完全符合我們的座右銘:我們一年 365 天都在不斷學習及改進。

Basler AG is certified as an "Authorised Economic Operator (AEO)" and has the authorisation AEOC - Authorised Economic Operator - Customs Simplifications.

CE incl. RoHS – EU market

The CE obligation applies to products that are placed on the EU market and that fall within the scope of at least one CE-relevant directive. These products must be tested for conformity with the directives and marked with the CE mark. An EU declaration of conformity is also issued for each CE-marked product, which makes reference to the relevant EU directives.

For the products Basler sells, the most common CE-relevant EU directives are:

  • RoHS Directive 2011/65/EU incl. (EU) 2015/863

  • EMC Directive 2014/30/EU

  • Low Voltage Directive 2014/35/EU

The EU declarations of conformity for the individual products are linked on the respective product pages.

RoHS

Directive 2011/65/EU of 8 June 2011 regulates the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) in electrical and electronic equipment (EEE).

Prior RoHS Directive 2002/95/EC was repealed as of 3 January 2013.

In its Annex II, Directive 2011/65/EU sets the maximum concentration values by weight in homogeneous materials for lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenyl ethers (PBDE), for EEE placed on the EU market.

Further, Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015--amending Annex II to Directive 2011/65/EU--has been published by the European Commission to add the following phthalates onto the list of restricted substances: Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), Butyl benzyl phthalate (BBP), Dibutyl phthalate (DBP), Diisobutyl phthalate (DIBP).

For products that fall directly under the RoHS Directive, conformity with this is shown in the EU Declarations of Conformity. We also provide separate RoHS statements for our products. This also applies to products that are not directly covered by the RoHS Directive.

In the download area you can find the RoHS 合規確認函 of our cameras as well as our accessories products.

UKCA - 英國市場

UKCA 從 2023 年開始在英國取代 CE。Basler 目前處於導入階段。

英國合規聲明等同 CE,導入完成後將在各產品的頁面附上聲明連結。

若對 UKCA 有疑問,請透過以下方式向我們洽詢:ukca@baslerweb.com

FCC - 美國市場


在美國上市銷售、會產生電磁輻射(有意或無意)的產品均需符合 FCC 要求。FCC 要求由美國獨立政府機構《聯邦通訊委員會》(FCC) 制定。產品必須符合 FCC 要求才能使用 FCC 標誌。各產品頁面皆有說明該產品是否通過 FCC 合規測試後附上 FCC 標誌。

KCC - 南韓

KCC - 南韓

輸入韓國的電氣和電子設備必須通過 KC 認證。此認證系統為強制措施,確保只有經過認可機構認證的產品才能進入韓國市場。這項認證特別檢查產品是否符合電磁相容性 (EMC) 要求。通過 KC 認證的產品皆有 KC 標誌和 KC 註冊編號。您可以在產品頁面查看該產品是否通過 KC 認證。

EAC - 歐亞經濟聯盟 (EAEU) 國家認證


我們的相機必須通過 EAC 認證,並正確標示,才能進口到歐亞經濟聯盟 (EAEU) 國家,包括亞美尼亞,哈薩克,吉爾吉斯斯坦,白俄羅斯及俄國。

EAC 證書必須由認可的認證機構頒發。

EAC 認證和標誌確認該產品符合相關 TR(技術法規)。

請參閱產品頁面,確認您想要的型號經過認證。如果尚未經過認證,請聯繫您的 Basler 支援團隊或銷售團隊,以便我們安排認證。

2006 年 12 月 18 日第 1907/2006 號法規 (EC) 規定化學品的註冊、評估、授權和限制 (REACH),並要求在整個供應鏈中,歸類為極高關注物質 (SVHC) 使用的重量濃度大於 0.1% (w/w) 時必須通報。所有歸類為 SVHC 的物質都包含在歐洲化學品管理局 (ECHA) 提供的候選清單中。

點擊選此處檢視我們的確認函:


REACH 聲明

WEEE 合規

2012 年 7 月 4 日 施行的歐洲議會暨理事會電氣暨電子廢棄設備(WEEE)指令 2012/19/EU,目的在於抑制電氣、電子設備廢棄物,並透過重新利用、回收與其他形式的再生,來減少這類廢棄物。

在指令範圍內的電氣暨電子設備,必須標示打叉的輪式垃圾桶符號。

該指令透過歐盟各國國家法律來進行監管;在德國,該指令以《電氣暨電子設備銷售、退貨與無害環境處置法》(《電氣暨電子設備法》 ElektroG)來進行監管。  

電氣暨電子設備經銷商,如果受到歐盟國家/地區的國家立法要求,就必須向相關主管機關登記。

有需要時,Basler AG 會在版本說明中的法律資訊中註明其註冊編號。 

歐盟《包裝及包裝廢棄物法規》(EU)2025/40(PPWR)旨在減少包裝廢棄物,並促進再使用、回收及循環經濟。該法規針對在歐盟市場投放的包裝制定統一要求。

Basler 持續關注 PPWR 的相關要求,並在必要時提供有關包裝及其法規符合性的相關資訊。


按此查看由我們被視為生產者之包裝組件的識別標示:

《包裝與包裝廢棄物法規》(歐盟)2025/40

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。