相機技術

相機選擇 - 如何找到最符合影像處理系統需求的相機?

選擇正確的視覺系統,可能會讓人感到困惑。相機型號種類繁多、各種技術和功能,往往造成決策困難。我們在此協助您掌握所有資訊,同時依您應用的需求,找出合適的相機。

Basler 相機
白皮書

影像處理系統的基礎

我們在白皮書中詳細回答的問題

  • 定義需求為什麼重要?

  • 有哪些相機解析度與感光元件的需知?該選彩色或黑白相機?有哪些重要的相機功能?

  • 相機尺寸與成像效能有多重要?影像品質扮演什麼角色?

逐步實現最佳化的影像處理

紮實的分析來開始進行。請自問 2 個問題:

  • 我需要用相機看見什麼?

  • 我的相機必須具備哪些特性,才能精確提供所需?

這兩個問題的答案,可以指出選擇正確相機的方向。

決定 1:面掃描相機、線掃描相機還是 3D 相機?

選擇適用的 工業相機機器視覺相機,取決於您的應用和具體需求。無論是面掃描相機、線掃描相機還是 3D 相機,每種技術都具有獨特的優勢,並針對不同的應用領域進行最佳化。三者的主要區別在於拍攝影像的方式;此為機器視覺應用的關鍵要素。

面掃描相機

面掃描相機

  • 面掃描相機 搭載矩形感光元件,該感光元件由多行畫素組成,所有畫素都在同一時間曝光,所以會同時記錄所有影像資料並同時處理。

  • 面掃描相機通常用於各種工業應用醫療生命科學、交通運輸

檢測印刷影像和連續材料

線掃描相機

  • 線掃描相機 搭載的感光元件僅由 1、2 或 3 行畫素組成。影像資料為逐行曝光,透過逐行重組處理而得到影像。

  • 線掃描相機用來檢查在輸送帶上運輸的產品和貨物,這些物品有時會以極快的速度來運輸。典型產業包括 印刷分揀包裝食品和所有類型的 表面檢查

Vanomation 列印貼標機器人 (RPA)

3D 相機

  • 另一方面,3D相機除了二維影像外,更使用先進的感光元件技術來拍攝深度資訊;其使用的技術包括時差測距(ToF)雙目視覺結構光。這類相機可測量物體的空間所在位置,並建立拍攝場景或精確 3D 物體模型。

  • 3D 相機可運用於機器人自動化 物流 (如體積測量或物體辨識)、 醫療 (如手術導引) 與娛樂產業 (如動畫和虛擬實境)。

決定 2:黑白還是彩色相機?

這個決定相對比較簡單,由您應用目標所需要的影像來決定。您需要彩色資料來評估結果,還是黑白就夠了?如果不一定需要彩色的話,黑白相機通常會是更好的選擇,因為黑白相機感光度更高,且能提供更細致的影像。在智慧交通系統等多種應用,為滿足政府對使用影像舉證的特定法律要求,也會搭配使用黑白與彩色相機。

決定 2:黑白還是彩色相機?

決定 3:感光元件類型、快門技術、取像速度

此步驟包括選擇合適的感光元件,要採用 CMOS 還是 CCD 感光元件技術,也要選擇快門技術的類型,即全域或滾動快門。下一個考慮因素是取像速度,即相機每秒必須提供多少張影像,才能順暢處理其任務。

CMOS 面掃瞄感光元件與 CCD 感光元件
CMOS 面掃瞄感光元件與 CCD 感光元件

CCD 還是 CMOS?

兩種感光元件的基本技術差異在於其結構。

CMOS 感光元件快速、靈活,在單眼相機這類大眾相機市場中佔有主流地位;CMOS 將電子元件直接整合在感光元件表面,因此影像資料讀取特別快速。

CCD 感光元件 具備最高度光度和出色的影像品質 - 非常適合天文學等低光應用。但是用在快節奏的應用時會有所極限。

進一步了解 CCD 與 CMOS 相關資訊!

快門技術:全域快門或滾動快門
使用全域快門 (左) 與滾動快門 (右) 的相片比較

快門技術:全域快門或滾動快門

在此必須滿足一個簡單但極為重要的需求,即快門技術必須適用於目標應用。快門能夠阻擋入射光線照到相機中的感光元件,且能在曝光時精確開啟;藉由精確控制快門必須開啟的時間,可以確保正確的「進光量」,確保所選曝光時間無誤。全域快門滾動快門的差別,在於其曝光的處理方式。

前往快門白皮書

印刷檢測
如印刷圖片檢測這類高速移動應用,報紙等印刷品會高速通過相機檢測點,相機必須能在數毫秒內進行拍攝。

取像速度

「取像速度」這個術語,就是指「每秒畫面張數」 (fps) 或「線速率」(於線掃描應用中)。取像速度表示感光元件每秒可以拍攝處理的影像張數。

取像速度越高,感光元件工作的速度就越快。更快的感光元件,每秒可處理更多張畫面,因而增加資料量。

使用面掃描相機時,資料量會因使用的介面和取像速度,而有很大的差異 - 從較低的 10 fps 到高速的 340 fps 不等。必要或可能的取像速度,由對應的影像處理系統需求來決定。

決定 4:解析度、感光元件和畫素大小

在選擇合適的相機時,解析度、感光元件尺寸和畫素品質是最重要的因素,會直接影響影像品質、感光度以及相機滿足特定需求的程度。

解析度
解析度是水平線的畫素數,乘以垂直線的畫素數。

解析度

相機解析度通常使用「2048 x 1088」這種格式來表示。這些數字表示畫素數,在本例為水平方向 2048 個畫素,乘以垂直方向 1088 個畫素;得到的總解析度為 2,228,224 畫素或 2.2 MP (百萬畫素,常簡寫為「MP」 )。

可以用一個簡單的公式,來幫你找出您應用所需的解析度:

解析度 = (物體大小) / (需要檢測的細節大小)

例如,要拍攝身高約 2 m 人的眼睛顏色,並顯示 1 毫米尺度的細節,計算方式為:

解析度 = 身高/(眼部細節大小) = (2,000 mm)/(1 mm) = x 軸與 y 軸各 2,000 px = 4 MP

在這種情況下,您需要一台至少具有 4 MP 的相機,才能清晰顯示您想要的細節。

感光元件與畫素尺寸

事實 1:

首先是簡單的部分:大型感光元件和畫素表面可以捕捉更多的光線。光線就是感光元件用來產生和處理影像資料的訊號。到目前為止,就這麼簡單。接下來請仔細閱讀我們的說明:可用的表面越大,訊噪比 (SNR) 就越好,尤其是 3.5 μm 或更大的大型畫素。更高的 SNR 可帶來更好的影像品質,而 42 dB 的 SNR 就能算是可靠的結果。

事實 2:

大型感光元件具有更大的空間,可以容納更多畫素,因此帶來更高的解析度。且其真正的優勢,是單一畫素的大小仍然足以確保良好的 SNR;而較小的感光元件可用空間較小,因此必須使用較小的畫素。

事實 3:

即使使用具有高畫素數的大型感光元件',若未搭配合適的鏡頭,也無法發揮作用 (在此了解如何選擇合適的鏡頭)。只有在互相配合的情形下,才能真正具有高解析度,完全發揮其應有的能力。

事實 4:

大型感光元件通常成本也愈高,因為要有更大空間,就要使用更多的矽。

決定 5:介面和外殼尺寸

在將相機整合到視覺系統時,選擇正確的介面與外殻尺寸,是很重要的。這兩項因素不僅影響技術性能,還影響整體解決方案的靈活性和相容性。下文將說明不同的介面技術和外殻大小,如何以最佳方式支援您的應用。

最重要的相機介面

介面

介面扮演相機和 PC 之間的橋樑,將影像資料從硬體 (相機感光元件) 傳輸到軟體 (影像處理元件)。找到適合您應用的最佳介面,必須權衡各種不同因素,找出性能、成本和可靠性的最佳平衡點。

GigE VisionUSB3 VisionCoaXPress 等當代標準,可以確保和標準元件的相容性,而 FireWire 和 USB 2.0 等舊技術則不太適合現代系統。

比較介面

大小很重要,特別是在多相機設定。
大小很重要,特別是在多相機設定。

外殼

相機外殼的尺寸與介面選擇直接相關,且對視覺系統的整體整合來說十分重要。在相機彼此相鄰排列的應用中 (稱為多相機設定),如要正確記錄帶狀材料的整個寬度,每一毫米的空間都非常寶貴。

Basler 相機的大小,包括外殻尺寸僅有 29 mm x 29 mm 的 ace 2dart ,也有 boost 系列等具備大型感光元件與較大尺寸等機型。

決定 6:有用的相機功能

相機通常是在工廠就已整備完成,以最佳方式支持使用者完成各種任務。我們所有的相機,在出廠時都配備了一組有用的功能,可以提高影像品質、更有效地分析影像資料,並以最高精度控制流程。

在設計你的影像處理系統時,多半會用上這三項功能:

AOI (關注區域)

可以一次框出一個或或多個特別感到興趣的 AOI。其優點為只需處理必須進行評估的一部分畫面,提高相機資料讀取速度。

自動化功能

Basler 相機提供多種自動化功能,例如自動曝光調整與自動增益。這兩項自動化功能可在變動的環境光源條件下,自動適應調整曝光時間與增益參數,維持影像亮度一致。

定序器

定序器用於讀出特定的影像序列,因此可對各種 AOI 進行程式設計,然後由定序器按順序自動讀取。

比較當代 CMOS 相機的最佳方式為何?

幾乎每種感光元件,都有多種來自不同製造商的大量相機機型可選。這些相機雖然搭載相同的感光元件,但性能與特色各異其趣。在比較相機日時,要注意哪些重點?

閃爍畫素:肉眼立即可以發現的影像偽影範例。
閃爍畫素:肉眼立即可以發現的影像偽影範例。

必須參考 EMVA 資料

選擇適合某種應用的相機,是個很重要的問題,也是歐洲機器視覺協會 (EMVA) 的使命;其成果就是 EMVA 1288 標準。該標準定義了收集相機感光元件影像品質與感光度特性的方法。

在選擇相機時,必須比較 EMVA 資料;因為這些資料包含相機性能與適用與否的資訊。

但是,EMVA 資料並未涵蓋所有潛在問題,例如影像「百葉窗線」 或因畫素有缺陷或閃爍造成的時變干擾。這些錯誤通常會立即被人眼注意到,EMVA 數值不會考慮這些錯誤。

因此,對樣品相機進行全面且應用導向的測試,是十分重要的。依靠可靠的標準當然還是有幫助的,可節省測試時間並簡化對應用的最佳化,但往往只有大型品牌製造商才能提供這類資訊。

同場加映:韌體功能和高資料傳輸穩定性

由於相機的韌體和軟體各自不同,即使是搭載相同感光元件的相機,其表現也可能彼此不同。在這種情況下,GenICam (相機一側) 與 GigEVision、USB3 Vision 介面標準的相容性就很重要;這些標準規範並定義相機的通訊通道和介面,能夠簡化整合作業,並資料傳輸過程中帶來可靠的品質。

在韌體和相關軟體的效能方面,也可能存在各種差異。前者和整合相機所需的作業有關:並非所有相機製造商都能提供成熟的軟體和驅動程序環境,來控制相機或成熟穩定的程式設計環境 (相容於各種作業系統和程式設計語言)。然而,對任何主要的設計導入來說,這些條件都是絕對必要的。

資料穩定性可以造成各種差異。舉例來說,如果相機韌體設定是用於 Frame Buffer 的話,能夠大大提高資料穩定性,尤其是在頻寬/取像速度較高的情況下。

標準化或專屬功能可以大幅提高視覺系統的效能;某些功能則可以讓相同的感光元件產生更佳結果。

該如何開始?下一步是什麼?

選用合適的相機,對於機器視覺系統的效能,是十分重要的。我們的工具可以協助您,針對您的視覺系統或應用,找到符合所需的元件。探索我們的產品組合,找到最適合的相機。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。