相機色彩校正
色彩精確度最佳化,帶來精確影像處理
影像中的色彩資訊在許多工業應用上非常重要,特別是在醫學領域。例如進行病理學、眼科或皮膚科的診斷時,醫生需要可重複的標準化色彩資訊。我們將解釋如何在預設沒有合適光源的情況下,在幾秒鐘內校正相機,以獲得最大的色彩真實度。
Basler 相機色彩校正
在我們的白皮書中,我們解釋為何校正 Basler 彩色相機很重要,以及需要採取哪些步驟:
色彩是什麼?有哪些色彩系統?
RGB 色彩空間有哪些優勢?
校正相機可帶來哪些優點?
Basler 的色彩校正分為哪四個步驟?
相機色彩校正
在線上檢測等工業應用中,黑白影像通常就足以提供所需的資訊。然而,在醫學和科學中,色彩資訊十分重要。對於病理學、眼科或皮膚科的正確診斷,色彩再現必須標準化且可重複。
為什麼校正很重要?
在檢查期間,通常會在不同的房間、不同的光源條件和設備,在不同的時間拍攝影像。為了使這些影像能夠相互比對,設備的色彩再現必須標準化。
標準化帶來高準確度,包括高色彩真實度。色彩再現標準化的過程稱為色彩校正。校正相機時,會將監視器上相機影像的顏色,與日光下被檢測物體的顏色相比對。
精準色彩的影像處理實用功能
相機是拍攝影像的主角。許多工業相機都配備多種實用功能,便於進一步處理彩色影像。在色彩準確度十分重要的應用中,這些功能可以決定不同相機之間的差異。

色彩預設值
大多數相機已經為日光、LED或人造光等標準光源提供色彩預設值(即所謂的光源預設值),已經足夠應用於簡單的應用,例如安全和錄影監控。對於要求更高的應用,如數位病理學,色彩準確度對分析十分重要,必須針對特定設施校正色彩設定。校準是以實際情形下的測試影像為準,也就是與預期應用相同的光源條件。
標準色卡
標準色卡通常用作色彩設定最佳化的參考。相機針對色卡上的每個色塊產生色彩值,然後與色卡提供的目標色彩值進行比對。這兩個值之間的差異,就是色彩誤差值 ∆ E。相機校正的目的是設定相機參數,以便將所有色彩的誤差值降至最低。
應用案例:Basler MED ace 相機校正
使用 Basler MED ace 相機透過軟體來進行色彩校正。即使沒有合適光源可用,您的工業相機也可以透過 Basler Color Calibrator 軟體,幾秒鐘以內就可以完成校正。

色彩校正的工作原理
第一步是將相機對準色卡,讓色卡在影像中完全可見。
然後,軟體會將亮度調整到最佳值。
下一步,軟體會執行複雜的計算,例如白平衡和色彩矩陣最佳化。
最後,六軸運算子會設定為最佳顏色值。
結果就是針對目前光源條件的理想光源預設值。如果您對重新校正的結果感到滿意,可以將色彩設定儲存在相機中,也可以匯出到其他相機。
結論:校正後的色彩準確度,可用於精確的醫學成像
可信度和準確性在醫學影像學中十分重要。醫生和醫療保健專業人員依靠高品質、色彩準確的影像來進行檢查、診斷和後續照護。使用校正過的成像設備,可以確保一致的色彩再現和標準化的色彩。無論成像設備和光源條件如何,這種一致性都會隨著時間的推移而適用。
智慧且易於使用的相機,可在幾秒鐘內實現快速準確的色彩校正。這些先進的解決方案,將進一步提高醫療和生命科學的可靠度和效率。
我們的醫療影像處理產品
特殊設計的 Basler MED ace 相機系列,加上我們的豐富經驗,都能協助您針對自身需求,開發獨特的機器視覺解決方案。