嵌入式視覺中的處理平台概念
過去數年來,我們看到一個強大處理板世代的崛起,其能力足以取代過去許多由電腦系統來執行的工作。在機器視覺領域中,工業應用元件同樣愈來愈小。過去又大台又昂貴的相機,現在可以又便宜,設計又特別小巧。

小型處理板與袖珍型相機模組的結合稱為「嵌入式視覺」。嵌入式視覺在許多不同應用領域中都能帶來好處,從醫療診斷器材到工業自動化。
和傳統電腦世界不同,在嵌入式視覺領域中採用的處理器是各不相同的。下列文章將探討不同的處理平台架構,簡單介紹現在的觀念。

系統單晶片 (SoC)
單晶片系統 (SoC) 是所有嵌入式架構的核心,所有實際的影像處理都在此進行。在許多案例中,「SoC」這個詞與「處理器」同義,不過 SoC 實際上包含更多東西在內。在單核或多核 CPU(中央處理器)之外,GPU(圖形處理器)、介面控制器(例如 USB、乙太網路、I²C 等)、內部匯流排系統、多媒體硬體(如影片編碼及解碼)、內部電源管理等多種功能全部集於單一晶片上。簡言之,SoC 將電腦的許多核心元件融合在一個小小的封裝內。
當代 SoC 的主要代表包括 NVIDIA 的 Tegra K1、Qualcomm 的 Snapdragon 820,以及 NXP 的 I.MX 系列。
智慧型手機與平板的超快速成長,帶動了 SoC 的發展。大型製造商如 Apple 和三星,有能力自製 SoC。這類專屬 SoC 的開發,必須投入好幾百萬美元,甚至幾十億美元,許多公司只能望之興歎。
SoC 本質上就是嵌入式的計算單元。包括 CPU、GPU、匯流排系統和介面控制器。

系統模組 (SoM)
中小型科技公司困在其中。一方面,SoC 技術可在微型封裝中提供強大的處理器,對於製造出下一代更小更快的產品來說,極具吸引力。但另一方面,創造專屬 SoC 需要投入極高研發成本,企業難以自行研發。這些公司的需求,可以透過採用大型製造商推出的既有 SoC 來充分滿足。
有一系列公司 (Toradex、Inforce、SECO 等) 開發出所謂的系統模組 (SoM,有時也稱為電腦模組 CoM),來扭轉頹勢。SoM 包含一個 SoC,再加上一些重要元件如 RAM、電源管理與其他控制元件用的匯流排系統,讓 SoC 達到實用層次。可以這麼比喻:SoC 有如沒有對外接觸的工廠,而SoM 加上倉庫、電源供應與良好的運輸連結。它能和工廠負責人溝通。
SoM 有一個或多個(通常為標準化)插頭連接器,讓 SoM(以及 SoM 上的所有元件,包括 SoC)對外通訊。持平而論,不可能透過這樣的插頭連接器直接連接外部裝置(例如網路、電源或相機),因此需要載板。
雖然如此,只要講到 SoM 的組件,SoC 就包括在內。

系統模組 (SoM) + 載板
上面提過,SoC 內部只有介面控制器。還缺少實體連接器 (例如乙太網路插頭)。載板就是扮演這種角色。如上所述,SoM 的底部具有標準插頭連接器,因此可以連上一張載板。載板提供連接顯示器、控制單元與相機等周邊設備所需的實體連接器。和 SoC、SoM 不同的是,載板相對更容易開發。嵌入式技術的模組化取向,讓開發人員傾向外購現成的 SoM,自行開發載板。這樣比完全客製化的設計便宜 (見下方) ,但帶來無比的彈性,因為開發者可以決定要在載板上搭載哪些插頭。USB、GigE 或專屬相機連接器皆可,也可以使用 28 針 LVDS 連接器來連接一台或多台 dart BCON 相機。
請注意:SoM 在某些情形下可能已內建個別實體連接器。例如,適用於嵌入式視覺的 Basler PowerPacks 中的 Xilinx Zynq SoM 就預先搭載一組 USB 2.0 與 GigE 連接器。不過這是少數例外。

單板電腦 (SBC)
除了模組化的 SoM + 載板的概念外,還有一個選項,就是使用單板電腦 (SBC)。單板電腦原則上就是一個 SoM + 載板,整合在單一電路板上 (因此稱為單板電腦)。其中最有名的就是樹莓派 (Raspberry Pi)。SBC 在板上已內建一系列連接器 ( 4 組 USB2、1個 MIPI、CSI-2 等),周邊設備可以直接插上使用,無需另行開發載板。優點:SBC 很容易投入作業。缺點:例如要是需要有第 5 個 USB 2.0 連接器,像樹莓派這樣沒有彈性的 SBC 概念是無法提供的。因此雖然 SBC 象徵最低的開發時程與成本,但使用靈活度也是最差的。如果有公司想大量販售對應特定應用的 CPU,SBC 就不是好的選擇,因為會具有應用所不需要的各種連接器或元件。這個認識讓我們來到最後一種嵌入式架構的概念,也就是完全客製化設計。

完全客製化設計
為完整介紹各種不同的嵌入式架構,就一定要提到完整客製化設計 (Full Custom Design, FCD)。FCD 是由某公司專為某種應用而開發的單板電腦,且不打算單獨出售該批 FCD。反之,將之用於更大型的系統內。所以 FCD 就是一種高度客製化配置的電路板,上有 SoM 加載板。
範例:有家醫療工程公司計畫開發一種手持裝置,在皮膚上出現可疑的痣時用於擷取影像並追蹤。SoM + 載板的方法可以是個選項,但不切實際,原因是將 SoM 置於載板上會占用太多空間。該公司還計畫銷售數千種產品。在這種情況下,該公司改採經濟上可行的方法,決定自行開發客製化 SBC(單一電路板上 SoM + 載板)。這方法專門針對特定的應用,但由於只包含應用實際需要的元件,因此也能達到最佳化成本。
該公司還計畫銷售數千種產品。在這種情況下,該公司改採經濟上可行的方法,決定自行開發客製化 SBC(單一電路板上 SoM + 載板)。這方法專門針對特定的應用,但由於只包含應用實際需要的元件,因此也能達到最佳化成本。
總結
在嵌入式視覺中,處理板的角色十分重要。有多種設計這種電路板的方式。
依產品數量、專業知識、下屬系統類型與影像處理的需求,有多種不同概念可供選擇。可以選擇的項目包括相當傳統,具備一張小型單板電腦的視覺系統,到整合 SoM 或 SoC 於客製化載板上的模組系統,甚至是全新的完全客製化設計。
所選的處理平臺與現成的元件差異愈大,開發和整合的工作就愈多,但量產的單價越低。哪個概念適合您的應用?我們希望本文或多或少有助您做出正確的決定。