GenICam
工業相機的通用軟體介面
GenICam 是相機的通用程式介面;也就是說,任何符合 GenICam 標準的相機,都可以在沒有製造商特定配置的情況下連線。
為何要採用 GenICam?
GenICam 是一種通用軟體介面,適用於各種標準介面,如 GigE Vision、USB3 Vision、CameraLink,以及所有相機類型和影像格式。這種方法可以將任何符合 GenICam 標準的相機連接到介面,而無需採用特定製造商的配置方式。
GenICam 如何運作?
GenICam 的核心是一個說明相機屬性的 XML 描述檔。這個檔案是以 C++ 撰寫的 XML,會有個翻譯程式使用這個檔案來產生一個應用程式介面 (GenAPI) 或是圖形使用者介面 (GUI) 的元素。這樣使用者就可以輕易存取相機的各項屬性,像是增益、曝光時間等等,也能使用各種相機提供的功能。GigE 和 USB3 Vision 標準要求配備 GigE 或 USB 3.0 介面的相機,必須提供一個 XML 描述檔。
GenICam 的優點
符合標準的軟體與相機,永遠都是相容於未來的投資
前瞻性投資, 由於標準化元件能夠彼此順暢搭配使用,再加上下一代產品的擴張或整合;且在元件停產而必須更換時降低了系統的維護成本,因此帶來低整合成本
該標準也讓製造商可提供特定功能以推動創新
GenICam 由誰推動?
GenICam 標準由歐洲機器視覺協會(EMVA)開發。多家相機、影像擷取卡大廠和程式庫創作者,持續與 Basler 合作,積極開發這個標準。GenICam 進一步相關資訊,請前往 www.GenICam.org。
我們的機器視覺產品
我們所有的產品都相容於 GenICam,讓整合變得容易,也讓視覺系統更符合未來的需求。