相機技術

Basler 獨特的優化功能:PGI - 影像最佳化

Basler 的多種相機型號,包含 MED ace、ace U、ace L、ace 2 Pro 等,皆配備強大的內建相機內影像最佳化技術:此一專屬的 PGI 影像優化功能,能在不更換相機下強化影像。PGI 結合獨特的 5x5 debayering、色彩平滑化、去雜訊、改善的銳利度。

pylon 內的 PGI 功能集
白皮書

運用 PGI 獲得更優良的影像品質

在本白皮書中,我們回答了以下問題:

  • PGI 由哪些功能組成?

  • 這些功能如何在沒有 PGI 或有 PGI 的情況下運作?

  • PGI 對拍攝到影像有什麼影響?

PGI 影像優化功能詳情

5x5 Debayering

5x5 Debayering

Debayering 這個術語通常是指一種自影像感光元件資料計算彩色影像的演算法。然而,影像感光元件本身並不提供每個單一畫素每種色彩的色彩值,因此演算法必須以插值來決定該資訊。相機通常提供 2x2 debayering,即以最靠近的 2 個畫素來計算出影像的實際色彩。在某些情況下,這可能導致色彩與其他偽影之間出現不平均的邊緣。在 PGI 影像優化功能中使用的 5x5 debayering,能帶來色彩之間更清晰的轉換,並同時減少偽影。

色彩平滑化

色彩平滑化

debayering 演算法的使用,經常導致擷取影像中出現偽色。也就是說,即使是實際上沒有色彩的結構,也會突然出現可見的色彩。原因出在相機的解析度限制。這種現象是由於相機解析度限制所造成的,因為配備 Bayer 圖樣的彩色相機,僅會曝光某些色彩,因此會產生不正確的內插值。PGI 在 debayering 時使用延伸的資訊空間,並同時更正偽色。

去雜訊

去雜訊

雜訊是一種會發生在所有相機中的現象,且有多種發生原因 (光子散粒雜訊、感光元件雜訊)。彩色相機除了灰色雜訊外還有彩色雜訊,由多個計算步驟和插值過程結合造成並放大。PGI 考慮到這類雜訊,以巧妙的連結與平行運算操作,來預先避免其發生。此外,主動雜訊過濾可以進一步降低雜訊水準,再度強化影像。

銳度優化

提高銳利度

相機通常難以描繪特別精細或銳利的結構。結果就是平滑效果或降低影像銳利度。這種問題可以溯及插值演算法,又稱 Bayer 圖樣相機的 debayering。由於其插值演算法為影像結構調適,PGI 影像優化功能帶來大幅改善的銳利度,並有透過補充的銳利度因素來進一步改善畫質的選項。這類強化對需要高銳利度的應用特別有用,例如使用相機偵測文字與數字的應用 (像是交通應用中的自動車牌號碼辨識),或是其他精細或邊緣銳利的結構 (像是條碼)。

這類強化對需要高度銳化的應用特別有用,例如使用相機偵測及處理英文字母和數字的應用(例如交通應用中的自動車牌辨識),或是其他精細或邊緣銳利的結構(例如條碼)。

配備 PGI 的相機

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。