即時能力
對許多機器視覺應用來說,必須在一定時間範圍內進行影像資料的擷取、傳輸與評估。這就是所謂「即時能力」。這個名詞可以用在系統、內部元件,以及在其間進行通訊的軟體上。
相機的即時能力對於講究速度的應用來說特別重要,例如在生產區域、交通速度控制系統等,或是相機活動必須與其他系統元件同步的場合,例如照明裝置等。在這些應用中,可以使用工業相機或網路相機 (IP 相機)。
從觸發訊號到影像擷取所需的最大可接受反應時間,因各種應用而有所不同,可以從數微秒到數秒鐘不等。
IP 相機的即時能力
在許多典型的監控情況下,例如監視銀行樓層的活動,用戶需要的是自動擷取、無需觸發相機的持續影像串流。如果相機的取像速度設定為每秒 30 格畫面 (影像),內部訊號的產生就需要以每 30 分之一秒進行一次影像擷取。
然而在其他情況下,可能需要在特定時間點來觸發影像擷取。舉例來說,在交通控制的情況下,用戶可能想要在車輛通過路上的感測器時,立即觸發影像擷取。Basler IP 相機具備即時觸發功能,能確保在收到觸發信號後立即開始擷取影像。IP 相機的典型取像速度,其需要的延遲時間在數毫秒範圍內。IP 相機傳輸的是壓縮過的影像 (MJPEG/MEPG-4/H.264),比工業相機的影像需要的頻寬要小。
工業相機的即時能力
對工業相機來說,即時影像是先決條伴。舉例來說,在生產流程中檢測元件,並以輸送帶高速傳送元件。為進行精確檢測,相機必須在元件運送時儘快取得影像。要搶快就必須降低延遲,也就是在收到觸發訊號到擷取影像之間的微小時間差。此外,時間延遲不能變更;擷取影像時不能受抖動影響。對於高取像速度的應用 (例如每秒 300 張影像),延遲時間必須降到數微秒內。
配套的 Basler 產品
在這裡為即時視覺系統找到合適的精選產品