SWIR 相機 - 成像應用和技術
什麼隱藏在表面之下?
SWIR 相機通常配備特殊的 InGaAs 感光元件。利用短波紅外光 (SWIR) 的特性來產生影像。因此 SWIR 技術可以在品質保證方面開創全新的作業方式;可以精確區分材料、檢測溫度,或者進行表面下檢查。

多光譜與 SWIR 技術

在我們的網路研討會中,我們會回答 SWIR 和多光譜成像最核心的問題:
什麼是多光譜技術?什麼是 SWIR?
有什麼用途?
有哪些常見的 SWIR 視覺系統解決方案,具備哪些優點和缺點?
最佳實務範例
邁向未來的觀點
SWIR 是什麼?
SWIR 代表短波紅外光,是指 900 nm 至 2,500 nm (奈米) 波長範圍內的電磁輻射光譜。而肉眼可以感受約 400 nm 至 800 nm 的光。
SWIR 頻譜下的材料特性
SWIR 光具有與可見光相似的特性:光子與物體相互作用,成像時會創造對比度。每種材料反射、吸收或傳輸光線的方式,因波長而異。
例如,矽能反射可見光範圍內的幾乎所有輻射;對大於 1,100 nm 的波長,會傳輸更多的輻射,因而變得透明。同樣地,有色玻璃、某些塑膠或煙霧看起來是透明的。然而也有相反的效果:一些材料在 SWIR 光譜中吸收更多的輻射。這會導致波長較短者的對比度更高。
這種現象開創了影像處理新的可能性:可以區分鹽、糖、水和異丙醇,甚至是不同類型的塑膠。

使用 SWIR 相機進行溫度偵測
另一個 SWIR 應用是熱差的檢測。溫度約 140°C 及以上的物體,會發射愈來愈多紅外線輻射,可以使用 SWIR 相機檢測到。物體越熱,發出的紅外線輻射越多,物體在影像中出現的亮度就越高。這表示 SWIR 技術可以在製程監控方面發揮決定性的優勢;因為可對材料和產品進行非接觸式溫度監控,在傳統溫度測量方法不切實際或有危險的環境中特別有用。
SWIR 視覺系統
SWIR 範圍內的影像擷取,需要對應短波紅外光譜的特殊產品。選擇合適的元件,對於 SWIR 成像的品質是很重要的,且需要了解個別應用的具體需求。

visSWIR 相機
SWIR 成像需要特殊的感光元件,因為傳統的矽感光元件的檢測上限約為 1,000 nm。銦鎵砷化物感光元件 (InGaAs) 特別適合這類用途,因其代表典型的 SWIR 光譜。
visSWIR 相機在可見光和 SWIR 範圍內都很靈敏。因此,visSWIR 相機可以同時拍下矽感光元件相機可拍攝的波長 (約 400 - 1,000 nm) 以及 SWIR 光譜的波長。過去的技術只能拍攝其中一種波長範圍,而這些新型感光元件適用於 400 nm 至 1,700 nm 的整個範圍。
SWIR 鏡頭
傳統鏡頭通常針對可見光譜進行最佳化,甚至完全過濾掉紅外線成分。這就是為什麼有特殊的 SWIR 鏡頭排除可見光範圍的原因。為了提供整個頻寬的清晰影像,有特別的visSWIR 相容光學元件。然而因為波長範圍極大,這些鏡頭多半都有所謂的焦點偏移現象。每種波長在鏡頭內的光路折射方向都略有不同,因此聚焦點會依光譜範圍沿著鏡片的光軸移動。為了要讓相機產生清晰的影像,就必須盡可能維持焦點不變。有些特殊鏡頭可以校正對焦偏移,但要是有限度的波長範圍就足敷使用的話,沒有校正過的成本最佳化鏡頭便已夠用。
SWIR 濾片
濾片在許多應用中發揮決定性的作用,因為濾片可以根據波長範圍來控制光的傳遞。特別是對於visSWIR 相機,阻擋環境光線在某些應用中是非常重要的,可以增加特定波長的對比度,並凸顯個別特徵。

SWIR 光源
室內用的 LED 照明通常不含任何 SWIR 光譜波長,因此額外的 SWIR 光源 是必須的,例如具備寬頻譜範圍的鹵素燈,或是提供特定窄頻的 LED 光源。這類光源就讓感光元件得以感應 1,000 nm 以上的光。
如果要以特定波長進行檢驗,LED 由於具備窄帶光譜,因此可在不額外使用濾片的情況下來進行檢測。在只需檢查數個波長的情況下特別實用,因為可以閃爍不同的 LED 光譜,也無需更換濾鏡用的器械。LED 的成本比鹵素光源高,但更為耐用,因此適合工業使用。總之,光源的使用取決於最適合的應用。
SWIR 相機的應用
以下範例說明了 SWIR 技術在各行各業的可能應用範圍。使用 visSWIR 感光元件,能進一步擴大應用類別。
您是否需要針對特定應用的支援服務?我們很樂意透過個別諮詢,根據您的申請內容來介紹我們的客製化 SWIR 產品組合。
背後的技術是什麼?
過去,需要兩台相機或兩種感光元件技術,才能同時拍攝可見光和 SWIR 光譜影像。於此同時,所謂的 visSWIR 感光元件已經在市場上站穩腳步。這種感光元件能帶來高解析度的影像,影像品質也十分優良。
Sony 的 SenSWIR 技術
SWIR 相機使用 InGaAs (銦鎵砷) 或 CQD (Colloidal Quantum Dot,膠體量子點) 感光元件,而非 CMOS 感光元件。InGaAs 感光元件過去僅限於相當大的畫素尺寸和 SWIR 範圍。雖然CQD 感光元件的畫素較小,也能在可光見範圍內感光,但在 SWIR 範圍內的量子產量,顯著低於 InGaAs 感光元件。
使用 Sony SenSWIR 感光元件, visSWIR 也可以以 InGaAs 為基礎,在高達 1,700 nm的整個 visSWIR 範圍內具有一致的高量子效率。其特色是畫素較小,因此和傳統 InGaAs 感光元率相比,解析度更高,具有非常好的影像品質;可確保在許多應用中為檢測和品質控制帶來更高的準確性。這要歸功於 Sony 半導體製造廠生產的銅對銅連接;由於與傳統 SWIR 感光元件相比,磷酸銦層 (InP) 的厚度降低,使該感光元件在可見光譜中也很靈敏。
該感光元件系列具備不同大小與解析度:第一代的 IMX990 解析度為 1.3 MP、IMX991 解析度為 VGA,畫素大小為 5 µm。第二代的 IMX992 解析度為 5.3 MP、IMX993 解析度為 3.2 MP,畫素大小為 3.45 µm。都可以在 Basler ace 2 X visSWIR 各機型中找到。