時差測距是什麼?
時差測距(ToF)技術可以根據光的前進時間來進行精確的 3D 影像擷取。這種技術結合 2D 的影像資料與 3D 的深度資訊,在工廠自動化、機器人、物流、醫療和自動駕駛車輛等應用方面,提供創新且高效率的影像處理解決方案。在此我們將會解釋 ToF 相機的運作原理,以及時差測距技術的優勢與可能的限制,並且示範一些典型的應用案例。

運用時差測距技術 (ToF),發揮更強大的 3D 性能

時差測距相機非常適合需要在長工作距離下進行精確測量的即時應用。觀看我們的網路研討會,了解精巧的時差測距相機,如何簡化應用的複雜性,同時降低整體系統成本。
觀看 3D 網路研討會時差測距技術的核心:相機
ToF 相機是由一組整合光源、針對 ToF 最佳化的鏡頭、儲存拍下影像資料的感光元件,以及用於與外部裝置溝通的介面所組成。相機會發射連續光波或脈衝光波,並測量反射光的時間或相位差,以計算畫面中的物體距離,並創造出詳細的深度圖;其中每個畫素代表的是距離的資訊。
這個功能十分關鍵,因為可以省略以複雜演算法來確定深度的需求,這對傳統如雙目視覺系統的成像系統來說是十分困難的。ToF 相機的特色是設計精巧、使用簡便、精確且具備高取像速度,因此很適合用於重視性價比的 3D 成像解決方案。此外,ToF 技術即使在困難的照明條件下,也能帶來可信賴的結果,因此擴大了應用的範圍。
脈衝光或連續光
不論使用哪種方式,你都可以使用能照亮整個場景的光源,在一張照片中決定場景中所有點的深度。得到的結果是一張深度圖,其中每個畫素都編碼為場景中對應點的距離。
ToF 圖片是什麼樣子?
此範例將深度資訊以偽色影像來呈現。藍色代表較遠,紅色代表較近。
因 ToF 相機在記錄正常 2D 強度影像時,也同時記錄深度資訊,因此兩類資訊可以合併,以建立紋理化的 3D 圖形。
時差測距應用正在變革產業
物流與包装
在快節奏的物流世界中, ToF 技術精確支援從裝箱、堆疊到掃瞄體積等包裝作業流程。準確的深度資訊,有助於有效放置標籤並監控裝卸作業,確保倉庫和運輸期間的空間和資源得到最佳運用。
機器人與工廠自動化
ToF 相機能為工廠自動化和機器人應用帶來很大的助益,可以將複雜作業自動化,例如物體辨識、拾取、組裝、品質控制,例如偵測損壞零件或堆疊時發生的錯誤。ToF 相機的 3D 資料讓機器人可以和環境進行更聰明、更自動化的互動。

醫療領域的病患照護
ToF 技術在醫療領域中也能發揮重要作用。這種技術的相機系統能在手術中進行非侵入性的監控,以及病患的精確定位,同時保障病患的安全,並改善治療結果。
自動駕駛車輛
在自駕車系統中,ToF 技術能對導航的精確性與安全性帶來很大的助益。該技術可提供即時 3D 資料,供自駕系統用於偵測障礙物、估算距離、發出必要的警告或更正措施等。
利用時差測距技術進入 3D 的未來世界
雖然必須考慮因不必要的反射而產生的雜散光、由於多重光反射而產生的多路徑效應、環境光的飽和以及來自其他主動視覺系統的干擾等因素,但在大多數情況下,整合 ToF 技術帶來的優勢,還是超過這些限制。
隨著技術不斷發展並克服這些障礙,時差測距技術仍然是一種強大、快速且具有成本效益的 3D 成像法。隨著產業開始發揮其潛力, ToF 將成為機器視覺的基石,並開闢整個 3D 成像應用的領域。
透過無縫拍攝第三維度, ToF 相機正在成為各個領域中不可或缺的工具,為深度感知成為自動化和機器智慧重要組成部分的未來鋪路。無論是簡化物流、支援機器人技術、改善患者護理,還是使未來的自動駕駛汽車成真,ToF 技術提供的 3D 資訊,正在徹底改變機器視覺行業。
本公司時差測距產品
透過本公司舉辦的網路研討會和白皮書,加深您對時差測距技術的了解
立體視覺、結構光、雷射三角測量和時差測距等 3D 技術,影響了工業4.0的許多領域,並在各種應用中展現優勢。本公司舉辦的網路研討會和白皮書,會比較各種技術的流程和表現。