新聞稿

1800 萬畫素感光元件,ace 2 相機系列 Gpixel 產品組合新添生力軍

日期
2023年4月26日

影像品質優良,價格優惠:Basler 持續整合最新感光元件,提高性能的同時降低整體成本,創造雙贏優勢。Basler 新推出八款 ace 2 相機,結合相容的鏡頭與視覺產品,特別適合工廠自動化、機器人技術、自動光學檢測等領域有成本考量的應用。

Basler 整合 Gpixel GMAX2518 CMOS 全域快門感光元件,持續推動解析度更高、感光元件尺寸更小的潮流。新款 ace 2 相機採用解析度 1800 萬畫素(4508 x 4096 畫素),畫素尺寸 2.5 µm x 2.5 µm,感光元件格式 1",提供非常良好的影像品質,搭配 Basler C11 鏡頭使用更能如虎添翼。如同之前採用 Gpixel 感光元件 500 萬畫素 GMAX2505 和 900 萬畫素 GMAX2509 的 ace 2 機型,新款 1800 萬畫素 ace 2 機型也提供 USB 3.0 和 GigE 兩種介面,並有黑白及彩色可選。ace 2 Pro 產品線整合 Beyond 功能,結合相機與感光元件為客戶帶來最大利益。新方案外型精巧、價格實惠,有多款通過測試的視覺產品可搭配使用,還有 pylon 相機軟體套件內強大的影像處理功能 vTools 可利用。

 1800 萬畫素感光元件,ace 2 相機系列 Gpixel 產品組合新添生力軍
1800 萬畫素感光元件,ace 2 相機系列 Gpixel 產品組合新添生力軍

較小畫素格式持續引領潮流

有了強大的小型畫素,更小的感光元件能達到更高的解析度。Basler 將這股潮流引進 ace 2 Gpixel 相機。新品使 Basler ace 2 相機系列的機型增加到 110 款,包括 ace 2 Basic 和 ace 2 Pro 兩條產品線。產品組合包括來自 Gpixel 和 Sony 的感光元件,解析度 230 到 2400 萬畫素,取像速度可達每秒 160 幀。

有關詳情,請造訪 baslerweb.com/ace2

  • type: asset-hyperlink id: 1KMpcPjtlHFVYj71CkgoB8

  • type: asset-hyperlink id: 5Jy3dje0ChyabVgQllXR9G

  • Reaches Record Sales in the First Half-Year

附註:請注意大多數瀏覽器無法顯示 4c 照片。請在照片上按右鍵,選擇另存新檔,將照片下載並儲存於你的電腦中。之後可以使用適當軟體進行檢閱。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。