Basler 憑藉獨一無二的 Pixel Correction Beyond 功能強化 ace 2 X visSWIR 相機產品組合
- 日期
- 2023 年 11 月 23 日
Basler 推出 ace 2 X visSWIR 相機產品組合,採用 Sony IMX990 和 IMX991 感光元件,將工業成像能力擴展至短波紅外線 (SWIR) 系列。現在機器製造商和專業代工製造商有了理想的切入點,可以利用 SWIR 成像技術和 Basler 獨一無二的 Pixel Correction Beyond 功能,讓各種應用享有優勢。
2023年11月23日,德國阿倫斯堡 – Basler 前陣子推出全新 ace 2 X visSWIR 相機系列,採用經典的 29 mm * 29 mm 精巧設計,成像能力擴展至短波紅外線範圍,引起了市場的關注。本週 Basler 宣布為所有 ace 2 X visSWIR 型號推出獨一無二的 Pixel Correction Beyond功能。此功能透過動態校正 SWIR 影像中的畫素缺陷以強化相機產品組合。
ace 2 X visSWIR 相機配備 Sony SenSWIR 1.3MP IMX990 和 0.3MP IMX991 InGaAs 影像感光元件,涵蓋 400 至 1700 μm 範圍,畫素尺寸 5 μm,在全解析度下提供高達 240 fps 的取像速度。此相機系列提供 GigE 和 USB 3.0 介面,C-Mount 鏡頭接環,作業溫度為 -10°C - 50°C。
直接在相機中增強 SWIR 影像品質
InGaAs 感光元件主要受限於兩點:不可避免的畫素缺陷和較高的雜訊位準。Basler 為 ace 2 X visSWIR 相機設計開發全新智慧韌體功能,運用專利演算法動態校正畫素缺陷,而且不會影響現有影像內容。此外,Basler 藉助 Sony 感光元件功能開發降低線噪點的演算法,以提升影像品質。
SWIR 相機的小型化趨勢
Basler ace 2 是廣受歡迎的工業相機型號,外型小巧,許多成像系統的設計都根據這項特色。Sony SenSWIR 技術實現業界畫素尺寸最小的 InGaAs SWIR 成像器。新款 Basler ace 2 X visSWIR 相機結合兩者,代表著工業 SWIR 相機的小型化趨勢。
可靠的檢測影像來自可靠的成像鏈
Basler 特別重視協調視覺產品組合中所有的元件,因此製造商和系統整合商能享有 SWIR 成像技術帶來的好處,即使剛開始接觸這項技術也能放心利用。Basler SWIR 產品組合提供所有必要元件,涵蓋光源、濾光片、鏡頭、介面卡及許多其他配件。
「我們很高興推出 ace 2 X visSWIR 產品組合,將成像能力擴展到可見光譜之外,」Basler AG 產品市場經理 Felix Chemnitz 表示。「許多應用因此有了新的可能性,例如晶圓檢測、太陽能板品質控制、材料分揀、充填控制等各式各樣的應用,我們相信我們的客戶將能享有優勢。」
附註:請注意大多數瀏覽器無法顯示 4c 照片。請在照片上按右鍵,選擇另存新檔,將照片下載並儲存於你的電腦中。之後可以使用適當軟體進行檢閱。