適用於 CoaXPress 應用的高解析度:搭配 Basler F-mount 鏡頭的 boost Camera
- 日期
- 2022年4月26日
搭載 onsemi XGS 系列感光元件的高解析度 boost camera,搭配來自 Basler 標準鏡頭產品線,經特別設計的 F-mount 鏡頭,配合客戶的 CoaXPress (CXP) 應用,將帶來具體效益。
Basler 現正擴大 CXP 產品線,新增 Baseler F-mount 鏡頭,提供一體式硬體解決方案,滿足客戶在高解析度應用方面的需求。產品包括 Basler 專屬規格的 F-mount 鏡頭,可和搭載 onsemi XGS 系列大型感光件的 boost camera 完美搭配,同時還有介面卡與軟體。新推出的 Basler F-mount 鏡頭,其設計亦經最佳化,可帶來極高性價比。該項一次購足解決方案可立即供應。

Basler F-mount 與 boost camera 組合,為客戶帶來的效益
搭載 onsemi XGS 系列的 boost camera 加上 Basler F-mount 鏡頭的絕佳組合,能帶來應用所需的高解析度與大視野。專為該類 Basler boost camera 設計開發的鏡頭,能帶來高可靠度與順暢的系統運作。Baseler F-mount 鏡頭具備一個藍點,可用以進行光圈調整,客戶將能獲享快速且輕鬆的設定,且能立即開始運作。客戶將可在複雜的評估與選擇過程中省下可觀的時間與成本,其輕鬆無負擔的系統設定,也能加快產品上市時間,為客戶帶來具體效益。透過這些精心測試搭配的元件 (相機、鏡頭、介面卡與軟體),客戶得以一站購足所需,打造滿足未來需求的高效率電腦視覺系統。
Basler 相機與 Basler 鏡頭的絕佳組合,提供客戶工廠自動化與電子元件方面的應用最佳化基礎。該組合帶來出眾的整體光學表現,銳利且品質優異的影像,不但可靠且可重複再現;由單一供貨來源提供的元件搭配,能對個別感光元件帶來最佳化的表現。另一個高解析度帶來的優勢,是只需使用較少的相機,即可涵蓋較大的拍攝區域。因此需要拼接的影像數量減少,節省處理能力或用於其他工作。
Basler F-mount 鏡頭當然也能與非搭載 onsemi XGS 系列感光元件的相機搭配使用。工業用 Boost camera 和 Basler F-mount 鏡頭都具備快速與長期供貨服務。
Basler F-mount 鏡頭當然也能與非搭載 onsemi XGS 系列感光元件的相機搭配使用。工業用 Boost camera 和 Basler F-mount 鏡頭都具備快速與長期供貨服務。
下載新聞稿 *.docx | <1 MB
下載照片 (4c,印刷用) *.jpg | 1,2 MB
下載照片 (rgb,線上使用) *.jpg | <1 MB
附註:請注意大多數瀏覽器無法顯示 4c 照片。請在照片上按右鍵,選擇另存新檔,將照片下載並儲存於你的電腦中。之後可以使用適當軟體進行檢閱。