新聞稿

防塵+:升級 Basler MED ace 相機系列的 MED 功能集

日期
2022年2月8日

Basler 正在推出防塵 MED 功能集的升級版,可立即用於 22 個 Basler MED ace 相機系列中的八個,無需額外付費。全新的 Dust Protection+ MED Feature Set 擁有優化的生產流程。在相機組裝過程中,Basler 還對關鍵組件進行了額外測試。定制開發的測試工具用於檢查具有嚴格檢測限的傳感器,以及檢查彩色相機中的紅外截止濾光片和黑白相機中的蓋玻片。如果檢測到任何雜質,則在組裝前清潔零件。在最終審查期間,Basler 再次使用相機測試工具對成品相機進行測試。這使 Basler 能夠達到更高的清潔度,從而減少圖像中的偽影,從而實現更高的圖像質量和更可靠的圖像分析。高圖像質量尤其具有決定性,例如,對於應用軟件中基於 AI 的對象分類,Basler 也提供這種軟件。

防塵+:升級 Basler MED ace 相機系列的 MED 功能集
防塵+:升級 Basler MED ace 相機系列的 MED 功能集

“具有防塵功能⁺ Basler 結合了四個組件,滿足醫療和生命科學應用對相機通常要求的特殊清潔標準:傳感器室的密封、潔淨室生產、最嚴格的灰塵和其他顆粒檢查以及日常使用中的高耐用性”,Basler AG 醫療業務主管 Peter Behringer 解釋說。 “這意味著 Dust Protection⁺ 將特別有利於在其應用中使用光學放大顯微工藝的客戶。”

Basler MED ace 相機專為醫學、醫療技術和生命科學而設計

Basler MED ace 相機系列中的所有型號都以其 Basler MED 功能集而著稱:輕鬆合規、出色的圖像、完美的色彩、低光成像、工業卓越、高速和防塵+。這些功能專為滿足醫療和生命科學領域的挑戰性需求而設計,結合了硬件、固件和軟件功能。他們通過在最短的時間內實現高質量的圖像來幫助客戶降低自己的開發成本,同時還為個性化需求提供充分的靈活性。

Basler MED ace 系列中的彩色和黑白相機不僅憑藉其 MED 功能集脫穎而出,而且還配備了來自索尼 Pregius 系列或 onsemi 的 PYTHON 系列的最新 CMOS 傳感器。它們每秒可達到 164 幀,分辨率高達 20 MP。

  • type: asset-hyperlink id: JX0POZdIuwP8XLXKLaBMW

  • type: asset-hyperlink id: 3I80vmBIzMLUrL5T7pwMlR

附註:請注意大多數瀏覽器無法顯示 4c 照片。請在照片上按右鍵,選擇另存新檔,將照片下載並儲存於你的電腦中。之後可以使用適當軟體進行檢閱。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。