新聞稿

Basler AG 於上半年打破銷售記錄,下半年持續以高已接訂單運作

日期
2022年8月3日

Basler AG 今天公布 2022 年上半年結算報告。Basler 集團不但在今年前六個月創下新銷售記錄,員工人數也突破一千人大關。2022 年上半年歷經半導體的持續危機、中國封城、需求趨平等因素,而本公司持續積極執行轉型策略,目標成為直接與市場連動的全方位影像處理元件供應商。

與2021年同期相比,銷售額增長了14%,達到1.308億歐元(上一年:1.152億歐元)。與2021年上半年強勁增長相比,新訂單略微下降3%,至1.479億歐元(上一年:1.524億歐元)。在經歷了六個季度的訂單數量非常高,訂單出貨比顯著為正之後,上半年新訂單恢復正常。由於第二季度中國與封鎖相關的市場疲軟,這種正常化進程進一步加速。

與表現十分強勁的去年相比,稅前盈餘減少 600 萬歐元,達 1,480 萬歐元(前一年為 2,080 萬歐元);然而達 11.3% 的稅前淨利率(前一年為 18.1%)仍十分堅實,且在預期的較高範圍內,十分接近 Basler 獲利成長策略鎖定的約 12% 稅前淨利率,以及每年溫和成長 15% 的目標。

‍公司簡介

展望

Basler 集團結算其 2022 會計年度前六個月的財報與其成長預測。儘管訂單數量下降、中國封城的相關需求危機,以及衰退中的經濟,管理階層基本上仍對下半年樂觀看待。高達約 1.45 億歐元的已接訂單,代表未來幾季的需求仍強。本會計年度的下半年銷售情形,主要受關鍵半導體元件的供應情形影響。為有效應對該風險,即使上半年的業務水準仍在預期的較高範圍內,管理階層確認其預測直到另行通知為止。集團銷售額將為 2.35 至 2.65 億歐元,稅前淨利率將在 9 - 12% 之間。

2022 上半年完整財報,可在本公司官網取得 (www.baslerweb.com)。

type: asset-hyperlink id: 1pq0lSVDVMhxDwdyea25Z7

type: asset-hyperlink id: 5sL7z0p5nXJOIYsfiNuMJ0

type: asset-hyperlink id: 1LFmzBRJCqNYoxyorA6wCH

附註:請注意大多數瀏覽器無法顯示 4c 照片。請在照片上按右鍵,選擇另存新檔,將照片下載並儲存於你的電腦中。之後可以使用適當軟體進行檢閱。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。