影像擷取卡 SDK
‍軟體

充分發揮影像擷取卡的功能

影像擷取卡 SDK 讓您能夠快速將硬體(影像擷取卡、相機)整合到應用程式中。

影像擷取卡 APIs – 與應用無縫連接

影像擷取卡 SDK 是一種將影像擷取卡和相機整合到客戶應用中的簡單方法,同時使用了複雜的觸發設置,尤其可以充分發揮microEnable影像擷取卡的全部功能。影像擷取卡 SDK 為程式設計語言 C/C++、C# 和 Python 提供了不同的應用程式程式設計介面(API),使系統開發者能夠開發不受限於 Windows 或 Linux 等平台的應用程式。

可在運行環境中提供並安裝影像擷取卡SDK。

您可取得以下優勢:

  • 快速輕鬆地將影像擷取卡整合到您的應用程式和軟體環境中

  • 可靈活使用不同的程式設計語言(C++、C#、Python)

  • 縮短專案的開發時間

性能特點

  • 支援所有採用Camera Link和CoaXPress相機介面的Basler影像擷取卡

  • 有大量SDK示例代碼可供選擇,可預配置具有基本功能的硬體,從而實現快速集成

  • 借助預生成的SDK示例代碼,將用VisualApplets設計的硬體小程式即時整合到自己的應用程式(軟體框架)中

  • 使用microDisplay X建立自己的SDK示例代碼(作為microEnable設定檔)

  • 利用程式設計語言C/C++、C#或Python來使用SDK  

  • 相容GenICam和支援GenTL,可與第三方庫配合使用,例如MVTec HALCON、Cognex VisionPro等。

可支援的影像擷取卡

microDiagnostics 支援啟用 microEnable 5 ‌及 imaWorx ‌ 影像擷取卡。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。